Loading
Blog | ESG
Recent ActivityRecent Activity

Abilitare un futuro sostenibile

Scoprite come Rockwell Automation e Dialight, PartnerNetwork tecnologico di Rockwell Automation, stanno supportando insieme i progressi ESG.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
due persone con un tablet

Decarbonizzazione industriale

Il settore industriale è responsabile di oltre un terzo delle emissioni globali di gas serra¹. Non solo i governi, i consorzi globali e le agenzie di regolamentazione stanno spingendo il settore industriale a raggiungere operazioni a zero emissioni nette, ma anche i consumatori richiedono una maggiore sostenibilità alle aziende da cui acquistano. In risposta, le aziende stanno dando la massima priorità alle iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG), compreso il fissare obiettivi e sviluppare piani per raggiungere Net Zero entro il 2050 o prima.

Aiutare le aziende industriali nel loro percorso ESG

Rockwell Automation e Dialight, un PartnerNetwork tecnologico di Rockwell Automation, sono impegnate ad aiutare le aziende industriali a raggiungere i loro obiettivi di zero emissioni con soluzioni più sicure, economiche e scalabili. Entrambe le aziende non solo si sono prefissate obiettivi per ridurre le proprie emissioni in linea con gli Science Based Targets, ma offrono anche soluzioni best-in-class ed efficienti dal punto di vista energetico per aiutare i nostri clienti a fare lo stesso.

Rockwell Automation abilita la gestione dell'energia con il contesto della produzione

Rockwell Automation unisce l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con l'aumento dei dati, è arrivata l'intersezione tra trasformazione digitale e sostenibilità.

Un aspetto fondamentale della sostenibilità è il pilastro ambientale. Dalle emissioni di gas serra alla conservazione dell'acqua, è necessario che tutti ci impegniamo a rendere il mondo un luogo più sostenibile. In Rockwell Automation, ci siamo concentrati su energia, acqua e trattamento dei rifiuti come le tre aree che riteniamo offrano grandi opportunità per risultati significativi per i clienti. Abbiamo migliorato ed espanso il nostro portafoglio di sostenibilità con software di gestione dell'energia industriale e servizi per ridurre i consumi; applicazioni intelligenti per l'acqua per migliorare qualità, efficienza e sicurezza per enti comunali e industrie ad alto consumo di acqua; e soluzioni di trattamento dei rifiuti e riciclo per abilitare l'economia circolare.

In ambito energetico, Rockwell Automation offre soluzioni per aiutare i clienti a gestire, segnalare, controllare e ottimizzare l'uso dell'energia nei processi produttivi. Grazie a dashboard di facile comprensione, gli utenti possono visualizzare i consumi a ogni livello – sito, area, linea e persino macchina – e individuare le aree da migliorare e ottimizzare. Intelligente e scalabile, la piattaforma FactoryTalk® Energy Manager raccoglie e integra perfettamente i dati di gestione dell'energia con i sistemi di produzione, controllo e informazione.

Dialight: potenziare le aziende industriali attraverso la tecnologia dell'illuminazione

Da oltre 50 anni, Dialight si concentra esclusivamente sulla tecnologia di illuminazione a LED ecologica e priva di mercurio. Siamo orgogliosi di aiutare i nostri clienti industriali a migliorare la sicurezza, ridurre le emissioni di carbonio e risparmiare denaro sul costo totale di proprietà del loro investimento in illuminazione. Come azienda, ci impegniamo a diventare Net Zero entro il 2040 e stiamo facendo grandi passi avanti nella decarbonizzazione dei nostri processi produttivi.

Dialight vanta una lunga esperienza nella progettazione di sistemi di illuminazione a LED best-in-class, personalizzati in base alle esigenze specifiche delle applicazioni industriali. I nostri apparecchi sono in grado di resistere a condizioni ambientali estreme e sono progettati per garantire una lunga durata, riducendo la necessità di interventi di manutenzione costosi e gravosi in aree elevate e difficili da raggiungere. I nostri prodotti a lunga durata contribuiscono anche a ridurre i rifiuti in discarica, con una durata fino a cinque volte superiore a quella delle tecnologie di illuminazione tradizionali e il doppio rispetto a molti concorrenti nel settore dell'illuminazione a LED. I nostri prodotti sono dotati di una garanzia Trusted leader nel settore di 10 anni, riconosciuta dal programma Trusted Warranty del National Lighting Bureau.

Per saperne di più sull'approccio di Dialight all'ESG, consultate il nostro Rapporto ESG e il video sulla sostenibilità aziendale. Per ulteriori informazioni su come i prodotti Dialight possono aiutare la vostra azienda a raggiungere l'obiettivo Net Zero integrandosi perfettamente con le soluzioni Rockwell Automation già in uso, inviate un'e-mail a info@dialight.com

Nel 2021 abbiamo lanciato la nostra Ultra-Efficient Vigilant High Bay. Con un'efficienza fino a 200 lumen per watt, è il più efficiente tra i prodotti industriali pesanti disponibili in commercio ed è stato nominato "Prodotto dell'anno 2021" da EC&M nella categoria "Apparecchi di illuminazione per aree gravose e pericolose".

Oltre all'elevata efficienza e all'idoneità ai rimborsi delle utenze, siamo tra le uniche aziende di illuminazione industriale che offrono dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) sui nostri prodotti. Le EPD sono verificate e registrate esternamente per comunicare in modo trasparente le informazioni sull'impatto ambientale della produzione del prodotto. Ciò consente ai clienti di acquistare con fiducia, sapendo che il loro investimento contribuirà a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e aziendale in modo misurabile.

Dal punto di vista delle emissioni di carbonio, i nostri prodotti a lunga durata emettono due terzi in meno di emissioni di carbonio rispetto alle tecnologie di illuminazione tradizionali e stiamo innovando costantemente per introdurre soluzioni che migliorano continuamente questo aspetto.

L'aggiornamento dell'impianto con l'illuminazione Dialight aiuta a ridurre le emissioni di carbonio e a migliorare notevolmente

la sicurezza del sito, fornendo risparmi significativi sia dal punto di vista energetico che della manutenzione.

Supporto tecnologico attraverso la collaborazione

Dialight è orgogliosa di essere un Technology Partner di Rockwell Automation e di essere diventata il primo partner di illuminazione LED del programma.

A differenza delle tecnologie di illuminazione tradizionali, i prodotti di illuminazione LED di Dialight sono predisposti per controlli avanzati, il che significa che è possibile risparmiare ancora di più sui costi energetici legati all'illuminazione grazie all'utilizzo di sensori di presenza e di raccolta della luce diurna e di apparecchi dimmerabili quando non è necessaria la massima potenza. La piattaforma di controllo wireless IntelliLEDTM di Dialight si integra perfettamente con i PLC Rockwell Automation esistenti, consentendo di raggruppare, programmare e controllare l'illuminazione in base alle esigenze della struttura.

Con partner come Dialight, Rockwell Automation sostiene le iniziative di sostenibilità in tutti i settori industriali. Dal punto di vista aziendale, Rockwell Automation si impegna a fornire soluzioni sostenibili ai propri clienti, a integrare la sostenibilità come valore aziendale e a costruire comunità sostenibili. La nostra PartnerNetworkTM è fondamentale per aiutare il mondo a raggiungere soluzioni sostenibili.

Per ulteriori informazioni, consultate il Rapporto sulla sostenibilità 2021 di Rockwell Automation.

¹IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report.

Pubblicato 17 maggio 2022

 
Argomenti: Drive Sustainability The Connected Enterprise Sostenibilità Produzione di energia

Julia Zakhari
Julia Zakhari
Global VP of Marketing & ESG, Dialight
Julia Zakhari è Global Vice President of Marketing and ESG di Dialight e si occupa di guidare diverse iniziative chiave, tra cui marketing strategy, corporate communications, innovazione e digital transformation incentrate sul marketing e tutto ciò che riguarda environmental, social, and governance.
Corinne Pellish
Corinne Pellish
Corinne Pellish, Sustainability Partnership & Program Manager, Rockwell Automation
Corinne è Sustainability Partnership & Program Manager per Rockwell Automation. Gestisce le relazioni con i partner di aziende emergenti nel settore delle tecnologie per il clima, partecipa allo sviluppo della strategia e supporta i clienti industriali nella decarbonizzazione. Corinne lavora per un mondo Net Zero in collaborazione con un team incredibile.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
Generare energia pulita dai rifiuti organici
Generare energia pulita dai rifiuti organici
Case Study
Case Study
Generare energia pulita dai rifiuti organici
Con l’aumento dei costi energetici, un importante produttore di cereali utilizza la digestione anaerobica per generare energia dai rifiuti organici. Questo consente di ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale.
Azienda di produzione di etanolo, processo di essiccazione a circuito chiuso
Azienda di produzione di etanolo, processo di essiccazione a circuito chiuso
Case Study
Case Study
Azienda di produzione di etanolo, processo di essiccazione a circuito chiuso
Scoprite come un produttore ha ottimizzato il processo di asciugatura a circuito chiuso per aumentare la produzione del 12% e ridurre il consumo energetico del 9.9%.
Un impianto di cemento riduce il consumo di energia
Un impianto di cemento riduce il consumo di energia
Case Study
Case Study
Un impianto di cemento riduce il consumo di energia
La soluzione FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ di controllo predittivo basato su modello (MPC) ottimizza i processi del forno e riduce i costi annuali del combustibile fino a USD 330.000.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Abilitare un futuro sostenibile
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: