Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Cinque sfide di scalabilità che i fornitori di data center di colocation devono affrontare

Dai siti locali alla scala campus: affrontare la complessità della crescita della colocation

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Gabbie e server per data center

Nel panorama dei data center, la pressione per espandersi è in aumento, soprattutto per i fornitori di co-location (Colo) di piccole e medie dimensioni. Questi fornitori, che tradizionalmente gestiscono da uno a cinque siti multi-tenant, sono ora chiamati a crescere come mai prima d'ora. Con la crescente domanda di capacità di calcolo per l'IA e l'aumento degli investimenti da parte delle società di private equity, anche gli operatori più modesti sono spinti a sviluppare rapidamente campus su larga scala.

Questa rapida trasformazione presenta una serie di sfide uniche. A differenza delle strutture di co-location hyperscale a singolo tenant, dove le specifiche sono fissate dai principali fornitori di cloud, i fornitori di co-location multi-tenant operano in un ambiente molto più dinamico e frammentato. Queste strutture si adattano costantemente al turnover dei clienti, ai requisiti delle apparecchiature specifiche dei tenant e ai sistemi precedenti che non sono mai stati progettati per crescere al ritmo odierno.

Questa situazione è simile a un condominio in cui ogni unità ha un proprietario diverso. Non c'è un solo inquilino che decide l'infrastruttura, ma ce ne sono centinaia, ognuno con esigenze e aspettative diverse.

Man mano che queste aziende più piccole si evolvono da strutture localizzate a operazioni su scala di campus, si trovano ad affrontare una complessità crescente, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli edifici, la standardizzazione delle infrastrutture, la cybersecurity e l'integrazione dei sistemi. Le sfide sono molteplici. Ritardi nel time-to-market, operazioni inefficienti e vulnerabilità possono minacciare la loro capacità di competere in un mercato che si muove più velocemente che mai.

Questo blog esplora cinque sfide chiave che i fornitori di servizi di co-location devono affrontare durante la loro espansione e come Rockwell Automation li sta aiutando a gestire questo periodo di crescita accelerata con soluzioni flessibili e pronte per il futuro.

Sfida 1: Sistemi di automazione e gestione degli edifici

Con l'aumento dei fornitori di servizi di co-location per data center, una delle sfide infrastrutturali più pressanti è l'integrazione dei Building Automation Systems (BAS). Molti si affidano a soluzioni dei principali OEM, ma questi sistemi spesso operano in modo isolato, limitando la visibilità e la flessibilità operativa.

Questa mancanza di integrazione può tradursi in dati frammentati, tempi di risposta più lenti e un aumento del rischio man mano che le strutture diventano più complesse. I fornitori di servizi di co-location hanno bisogno di un modo per unificare questi sistemi senza dover ricominciare da capo.

Ed è proprio qui che Rockwell Automation offre un vantaggio chiaro. L'approccio di Rockwell Automation è vendor-agnostic e scalabile, il che significa che si integra con l'infrastruttura BAS, Building Management Systems (BMS) e Electrical Power Monitoring Systems (EPMS) esistente del cliente. Non è necessario alcun "rip and replace". Questo permette di preservare ciò che funziona già bene, espandendo le capacità dove necessario. I fornitori di servizi di co-location non devono sostituire il sistema di un altro fornitore solo perché hanno bisogno di qualcosa di migliore. Le soluzioni di Rockwell Automation sono compatibili sia in senso discendente che ascendente. Questa flessibilità aiuta a proteggere l'investimento esistente di un fornitore, aprendo al contempo la strada alla crescita.

Evitando una revisione completa del sistema, i fornitori di servizi di co-location rispettano le scadenze di time-to-market. Riducendo i rischi, aiutano a proteggere il ROI e a ridurre al minimo i tempi di fermo durante gli upgrade. Inoltre, mantengono le conoscenze istituzionali che i loro team hanno sviluppato sulle piattaforme attuali, il che riduce i tempi di apprendimento e accelera l'adozione di nuove funzionalità.

In breve, Rockwell Automation aiuta i fornitori di servizi di co-location a rendere le loro operazioni a prova di futuro, consentendo un controllo intelligente e integrato tra i sistemi elettrici e gli edifici, senza vincolarli a un ecosistema proprietario.

Sfida 2: componenti industriali vs. componenti commerciali

L'espansione delle operazioni di un data center non significa solo aggiungere più server o spazio, ma anche scegliere i componenti infrastrutturali giusti. Tuttavia, molti fornitori di servizi di co-location si affidano ancora a hardware di livello commerciale per supportare sistemi critici come la distribuzione elettrica e il controllo ambientale. Questi componenti spesso non sono all'altezza in termini di durata e affidabilità, mettendo a rischio il tempo di attività. E nel mondo dei data center, il tempo di attività non è negoziabile.

Mentre i server e le apparecchiature IT vengono sostituiti naturalmente ogni tre o quattro anni a causa degli aggiornamenti tecnologici, gran parte dell'infrastruttura elettrica e dei servizi non dovrebbe essere aggiornata con la stessa frequenza. Infatti, sistemi come la distribuzione elettrica, il controllo del raffreddamento e l'alimentazione di backup dovrebbero corrispondere alla durata di vita prevista della struttura stessa.

Ed è proprio qui che i componenti di livello industriale di Rockwell Automation si distinguono. Progettati per ambienti gravosi e ad alta domanda come quelli dell'industria petrolifera, automobilistica e manifatturiera, i prodotti hardware di Rockwell Automation sono concepiti per garantire lunga durata, elevata affidabilità e manutenzione minima. E tutto questo è dimostrato da decenni di prestazioni reali in applicazioni critiche.

Le soluzioni di livello industriale di Rockwell Automation sono in funzione da decenni in condizioni difficili, molto più severe di quelle che un data center potrà mai affrontare. Quindi, per una struttura che non può assolutamente andare in tilt, ha senso applicare lo stesso livello di durata industriale.

Passando a soluzioni di livello industriale, i fornitori di servizi di co-location riducono i costi di manutenzione a lungo termine, minimizzano il rischio di guasti e allineano il ciclo di vita della loro infrastruttura a quello dell'edificio, supportando una crescita scalabile senza compromessi sull'uptime.

Sfida 3: cybersecurity e strategia defense in depth

Con l'aumento dei carichi di lavoro basati sull'IA e dei servizi cloud, la cybersecurity è diventata una questione centrale per i fornitori di servizi di co-location. Poiché i clienti affidano ai Colo i loro dati più sensibili e i loro modelli proprietari, le aspettative di resilienza sono più alte che mai. Una violazione minaccia l'infrastruttura, per non parlare della continuità operativa, della reputazione del marchio e della fiducia dei clienti, e ha un impatto sugli SLA finanziari.

I recenti eventi sono un campanello d'allarme. Nel 2025, ad esempio, si è verificata una violazione della sicurezza in un centro di co-location in Germania che ospitava un'istituzione finanziaria globale. La violazione non è avvenuta con le più recenti tecnologie AI, ma con un sistema precedente. La violazione si è verificata nello stesso centro che ospita l'infrastruttura AI del cliente, ma è bastato un singolo dispositivo edge per bloccare le operazioni per sei ore.

Questo incidente sottolinea un problema più ampio. Gli attacchi informatici non sono sempre rivolti ai sistemi più avanzati. Spesso, prendono di mira vulnerabilità trascurate nelle infrastrutture di supporto. Ecco perché una strategia defense in depth è fondamentale. I fornitori di servizi di co-location devono pensare oltre i firewall e la protezione degli endpoint. Hanno bisogno di soluzioni di automazione e controllo di livello industriale che integrino la cybersecurity a livello di sistema.

Rockwell Automation vanta un'esperienza consolidata nei settori delle infrastrutture critiche, dove la resilienza è fondamentale. I nostri sistemi di controllo industriale sono dotati di funzioni di sicurezza integrate che supportano architetture zero-trust, accesso remoto sicuro e protocolli di comunicazione avanzati.

Il valore non sta solo nell'aiutare a prevenire le violazioni, ma anche nel prendere decisioni più intelligenti oggi per ridurre i rischi a lungo termine. I fornitori di servizi di co-location si stanno rendendo conto che ritardare la decisione di aggiornare i loro sistemi di controllo è, in effetti, una decisione con delle conseguenze.

Anche se la responsabilità legale per una violazione può essere incerta, il rischio per l'azienda è reale. Una singola vulnerabilità può avere ripercussioni su un'intera operazione. Ecco perché la cybersecurity non è un problema isolato. Fa parte di una strategia di resilienza più ampia che coinvolge ogni aspetto della progettazione di un data center.

Implementando le soluzioni di livello industriale di Rockwell Automation, i fornitori di servizi di co-location adottano un approccio proattivo per proteggere i dati dei clienti, garantire la continuità operativa e costruire un'infrastruttura sicura e scalabile.

Sfida 4: visibilità dei dati e monitoraggio a vista unica

I Colo tradizionali sono stati costruiti per molti clienti. I Colo di oggi sono costruiti per clienti con un unico tenant. Ciò significa che i Colo devono ancora evolversi con i requisiti degli utilizzatori finali per rimanere rilevanti come host per utilizzatori finali di fascia alta.

Nel tempo, questo porta a un ambiente frammentato in cui il monitoraggio e la visibilità diventano una sfida importante. È come un vetro di sicurezza rotto. Ogni apparecchiatura, che si tratti di interruttori, sistemi di raffreddamento o distribuzione elettrica, ha la propria landing page o indirizzo IP. Tutti offrono un'interfaccia utente, ma nessuno di loro comunica con gli altri.

Questa frammentazione rende difficile per gli operatori avere una visione completa. Invece di una dashboard unificata, si trovano a gestire decine di sistemi separati. E con un numero sempre maggiore di dispositivi indirizzabili tramite IP, dagli spazi utility ai rack IT, la visibilità diventa ancora più complicata.

Ecco perché i fornitori di servizi di co-location sono sempre più alla ricerca di una soluzione single pane of glass: un'unica interfaccia che aggrega tutti i loro dati critici in una vista unica e centralizzata.

Rockwell Automation offre proprio questo con "FactoryTalk® Optix™", una piattaforma software flessibile e scalabile che raccoglie e visualizza i dati provenienti dall'intera infrastruttura di uno stabilimento, indipendentemente dal fornitore o dal dispositivo. Che si tratti di consumo di potenza, prestazioni di raffreddamento o stato del sistema, Optix offre agli operatori una visione consolidata e in tempo reale delle loro operazioni.

Le soluzioni Rockwell Automation estraggono i dati dal livello più basso (tag a livello di dispositivo) e li forniscono in un formato personalizzabile e facilmente fruibile. I clienti possono scegliere se inviare i dati al cloud, conservarli in sede o integrarli con altri sistemi aziendali.

Il risultato è un miglioramento dell'efficienza operativa, una diagnostica più rapida e un processo decisionale più informato. Invece di reagire alle sfide in modo isolato, i fornitori di servizi di co-location possono anticipare e gestire i problemi in modo olistico, con piena fiducia nei dati che supportano le loro azioni.

Per i piccoli fornitori di servizi di co-location in crescita, questo monitoraggio centralizzato rappresenta un vantaggio competitivo.

Sfida 5: Time-to-market

Per i fornitori di servizi di co-location, la scalabilità rapida è una necessità. Ma anche quando le tempistiche dei progetti sono chiaramente definite e le fasi di deployment sono pianificate in dettaglio, i ritardi sono ancora comuni. Questi ritardi spesso hanno poco a che fare con la preparazione interna e più con una complessa rete di fattori esterni.

Negli ultimi due anni, il settore dei data center ha subito più cambiamenti che nei due decenni precedenti messi insieme. La volatilità della catena logistica globale, i continui cambiamenti tecnologici e la mancanza di standard uniformi hanno reso più difficile che mai rispettare le date di messa in servizio con certezza. A questo si aggiunge la crescente tendenza verso deployment modulari e la produzione fuori sede, e la sfida diventa quella di una integrazione.

Il time-to-market è il punto in cui tutto questo si unisce o si sgretola. Si può avere il progetto perfetto e un programma dettagliato, ma tutto rallenta se un componente è in ritardo o un modulo non si integra perfettamente. È qui che l'ecosistema di partner di Rockwell Automation fa la differenza.

Sebbene Rockwell Automation non installi direttamente le infrastrutture, l'azienda collabora strettamente con una vasta rete di distributori, system integrator, EPC e consulenti. Questi partner dell'ecosistema sono i moltiplicatori di forza che aiutano i fornitori di servizi di co-location a passare dal concetto alla messa in servizio.

I partner dell'ecosistema di Rockwell Automation sono fondamentali per aiutare i suoi clienti a realizzare i loro progetti. Offrono conoscenze locali, competenze specializzate e supporto sul campo per accelerare ogni fase del processo di sviluppo.

Allineandosi con Rockwell Automation e i suoi partner di deployment, i fornitori di servizi di co-location ottengono soluzioni standardizzate, una disponibilità più rapida dei componenti e strategie di integrazione che riducono le difficoltà in ogni fase. Ciò riduce i costosi ritardi e aiuta a mettere in funzione le nuove capacità in tempo e nel rispetto del budget.

In un mercato in cui la velocità è un fattore competitivo, la combinazione di tecnologia di livello industriale e partnership affidabili di Rockwell Automation offre ai fornitori di data center il vantaggio di cui hanno bisogno per crescere in modo efficiente.

Crescere in modo più intelligente, non solo più velocemente

Con l'aumento della domanda di capacità dei data center, i fornitori di co-location di piccole e medie dimensioni sono sotto pressione per crescere a velocità un tempo riservate solo agli hyperscaler. Ma una crescita rapida comporta anche una complessità reale, dall'integrazione delle infrastrutture precedenti alla protezione delle operazioni contro le minacce di cybersecurity in continua evoluzione. Per avere successo, questi fornitori hanno bisogno di più di un semplice hardware. Hanno bisogno di soluzioni scalabili e pronte per il futuro e di un partner che comprenda le esigenze uniche del panorama dei data center.

Rockwell Automation è quel partner. Con la tecnologia di livello industriale, l'integrazione vendor-agnostic, una piattaforma software single pane of glass e un ecosistema affidabile di esperti di deployment, aiutiamo i fornitori di servizi di co-location a crescere in modo più intelligente senza compromettere le prestazioni, la sicurezza o il tempo di disponibilità.

Parliamone

Se state pensando di espandere le vostre operazioni di co-location, iniziamo a parlarne. Contattate un esperto di Rockwell Automation per scoprire come possiamo aiutarvi ad affrontare le sfide di oggi e prepararvi alle richieste di domani.

Data center
Data center
Data center
Promuovere l’efficienza, la resilienza e la sostenibilità
Ulteriori informazioni

Pubblicato 23 luglio 2025

Argomenti: Data Science & Industrial Analytics Sicurezza informatica FactoryTalk Optix
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Cinque sfide di scalabilità che i fornitori di data center di colocation devono affrontare
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: