Loading
Blog | Oil & Gas
Recent ActivityRecent Activity

Ripensare il processo di sviluppo degli FPSO

Adottate un nuovo modello di partnership e scoprite i vantaggi di un approccio olistico durante l’intero ciclo di vita della nave.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Foto della parte di poppa di una nave FPSO con elisuperficie, scialuppa di salvataggio e sala di controllo in un campo Oil & Gas offshore

Non avrei mai immaginato, solo pochi anni fa, quanto rapidamente le nuove tecnologie avrebbero influenzato l'intero ciclo di vita del processo di sviluppo delle navi FPSO. Dalla connettività senza soluzione di continuità tra i sistemi, all'accesso ai dati sulle prestazioni e sulla diagnostica, fino alla robusta cybersicurezza, il ritmo del cambiamento può essere a volte dirompente. Con l'avanzamento e la crescente sofisticazione delle tecnologie digitali, sta emergendo una nuova generazione di navi FPSO: le navi connesse. Il processo tradizionale di creazione delle navi FPSO non è in linea con ciò di cui le navi connesse, e tutte le navi di produzione future, hanno bisogno per prosperare. Devono avere la flessibilità di stare al passo con le tecnologie in continua evoluzione e con il modo in cui vengono applicate e integrate. Le tecnologie digitali stanno migliorando le FPSO e ci costringono a ripensare la progettazione delle navi.

Come farlo meglio

L'approccio tradizionale alla progettazione o al retrofit delle navi FPSO si concentra solo su obiettivi a breve termine e non tiene conto dell'efficacia e delle prestazioni a lungo termine. Non fraintendetemi, alcuni componenti critici dovrebbero ancora essere selezionati con l'approccio tradizionale, ma in generale, le esigenze a lungo termine delle navi non vengono prese in considerazione. I decisori tendono a concentrarsi sulle opzioni più economiche inizialmente, piuttosto che su ciò che sarà vantaggioso per la nave durante il suo ciclo di vita. Inoltre, le vecchie metodologie di esecuzione dei progetti tendono a vincolare un proprietario/progettista a tecnologie specifiche, non permettendo alla nave di progredire insieme all'evoluzione delle nuove tecnologie. Per proteggere il futuro a lungo termine di una nave, è necessario un nuovo approccio.

Oil & Gas
Piattaforma remota per la testa di pozzo Oil & Gas offshore con sfondo di mare e cielo blu. Produce gas grezzi e petrolio che vengono poi inviati a un impianto di lavorazione centrale distante. Industria Oil & Gas.
Oil & Gas

Abbiamo le risorse Oil & Gas, le conoscenze del settore e l'esperienza necessarie per aiutarvi a rimanere competitivi in un panorama in continua evoluzione.

Ulteriori informazioni
Due pulsanti rettangolari blu e tre rettangolari grigi disposti orizzontalmente con testo nero. Testo descrittivo sopra e sotto.

Un VADP copre non solo l'ambito tipico del MAC, ma anche l'intero ciclo di vita di una nave, dalla concezione al ritiro.

Sì, è tempo di cambiare

Un VADP (partner per l'automazione e la digitalizzazione delle navi) può essere una novità per molti. Il ruolo di un VADP è quello di assumersi la responsabilità dell'automazione, del controllo, della sicurezza e dei processi digitali di una nave galleggiante in ogni fase del processo di progettazione e del ciclo di vita di un FPSO. Il ruolo del VADP incorpora quello del MAC in questo processo. L'approccio bilancia il grande investimento iniziale con un approccio flessibile ed economico alle operazioni di una nave durante la sua vita in acqua. Le aziende di tutto il mondo stanno già adottando questo concetto. La standardizzazione su una tecnologia di controllo aiuta a ridurre la formazione, a semplificare la manutenzione e la gestione dei ricambi e a creare approcci comuni per IT e sicurezza. Questo approccio è anche in linea con i protocolli COVID e ambientali, che sono fondamentali nel mondo di oggi.

Creare una connessione senza interruzioni

Il giusto VADP standardizza il controllo sulla nave, permettendo ai sistemi di comunicare tra loro in modo ottimale. Questo riduce la formazione del personale, le parti aggiuntive e i rischi per la sicurezza. Questa collaborazione permette anche flessibilità con l'architettura e le tecnologie specifiche dei fornitori, consentendo possibilità di crescita e innovazione. Strumenti per l'ottimizzazione e la previsione delle prestazioni possono aiutare a prevenire i problemi di fermo macchina. La connettività remota aiuta a monitorare le navi da lontano, permettendo di avere il controllo sulla nave anche se si trova a migliaia di miglia di distanza in mare. Un buon VADP riduce anche il numero di personale a bordo e i viaggi verso una nave, risparmiando tempo e denaro e contribuendo a ridurre i rischi e le emissioni di gas serra.

Scoprite come funziona una nave connessa.

Cambiare in meglio

I tempi cambiano e così anche le tecnologie. Come si suol dire, via il vecchio, avanti il nuovo. Il giusto VADP vi aiuterà a rimanere aggiornati e a essere flessibili con la tecnologia. Il successo a lungo termine è, come tutti sappiamo, l'obiettivo finale e ora è più facile da raggiungere. Anche se il cambiamento può essere travolgente, la creazione di una nave completamente connessa aiuta a garantire stabilità e tranquillità. I tempi cambiano e la tecnologia si evolve; con questo approccio olistico, la vostra nave può cambiare con loro per contribuire a fornire valore a lungo termine a costi ridotti.

Ulteriori informazioni sulla nave connessa.

Pubblicato 5 agosto 2022

Argomenti: Eccellenza operativa Oil & Gas Offshore

Greg Trostel
Greg Trostel
Global Business Development Manager, Rockwell Automation
Greg has over 30 years of experience in the energy industries. His career began at MW Kellogg/KBR in engineering & sales and includes significant software experience with Aspen, AVEVA & Meridium. He has a Chemical Engineering degree from Texas A&M, and an MBA from U of H.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Ripensare il processo di sviluppo degli FPSO
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: