Loading
Blog | Servizi per il ciclo di vita
Recent ActivityRecent Activity

Perché la formazione dei dipendenti autorizzati è importante

Come assicurarsi che i dipendenti possano eseguire efficacemente il lockout delle apparecchiature

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tecnica esegue il lockout delle apparecchiature di fabbrica per effettuare la manutenzione in sicurezza

La formazione dei dipendenti autorizzati è uno degli aspetti più importanti di un programma completo di controllo dell'energia. La formazione fornisce ai dipendenti le conoscenze necessarie per eseguire efficacemente il lockout delle apparecchiature per la manutenzione o la riparazione. Questo tipo di formazione dovrebbe includere l'uso delle procedure di controllo dell'energia, nonché di lucchetti, tag e dispositivi di lockout.

La formazione prepara i dipendenti a svolgere il proprio lavoro in modo efficiente

Lo scopo della formazione dei dipendenti autorizzati è verificare che i dipendenti comprendano lo scopo e la funzione del programma di controllo dell'energia e che abbiano anche le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare il programma in modo corretto e sicuro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire la formazione ai dipendenti autorizzati prima che venga mai applicato un lockout.

Chiunque effettui la manutenzione delle apparecchiature deve essere formato come dipendente autorizzato

Secondo gli standard OSHA, un dipendente autorizzato è definito come qualsiasi dipendente che esegue la manutenzione o la riparazione di apparecchiature e che deve eseguire il lockout/tagout. I dipendenti autorizzati devono essere formati sul riconoscimento delle fonti di energia – ad esempio, elettrica, pneumatica, acqua, gas, vapore – e sui tipi di grandezze presenti nell'impianto corrispondente. Devono inoltre essere formati su come isolare e controllare correttamente l'energia sulle diverse apparecchiature.

Questi dipendenti devono sapere come testare le apparecchiature per verificare che tutta l'energia sia stata adeguatamente controllata prima di lavorare sull'unità. Ad esempio, un nuovo dipendente potrebbe probabilmente eseguire il lockout di una pompa senza problemi, ma ci sarebbe un rischio maggiore se gli venisse affidato il compito di spegnere una caldaia, poiché non saprebbe come farlo senza la formazione adeguata, e c'è un rischio maggiore che una caldaia imploda se non vengono seguiti i passaggi corretti per spegnerla prima della manutenzione.

Comprendere il valore del controllo esclusivo (lucchetti) e le limitazioni dei tag di avviso è fondamentale

Cosa succede quando una fonte di energia non può essere bloccata con un lucchetto? I dipendenti devono essere formati sulle limitazioni dei tag. I tag sono semplicemente dispositivi di avvertimento che non forniscono un vincolo fisico alle fonti di energia stesse. I dipendenti autorizzati devono anche essere istruiti a non rimuovere o bypassare alcun tag e che il dipendente autorizzato che ha installato il tag è l'unico autorizzato a rimuoverlo. Inoltre, i dipendenti autorizzati devono essere formati su quando utilizzare il sistema di tagout e quali informazioni devono essere incluse sul tag.

Monitoraggio e revisione per il successo dei dipendenti della sicurezza: un lavoro annuale

Inoltre, i dipendenti potrebbero aver bisogno di essere nuovamente formati dopo la formazione iniziale. La necessità di una nuova formazione sarà determinata durante la revisione annuale richiesta dallo standard OSHA 1910.147.  Se durante la revisione annuale dei dipendenti vengono riscontrate delle carenze, è richiesta una nuova formazione per quei lavoratori che non hanno superato la revisione annuale. Inoltre, i dipendenti autorizzati devono essere nuovamente formati in caso di modifica delle procedure di controllo dell'energia nel sito o della descrizione del lavoro del dipendente.

Consigli finali per il successo del programma di lockout/tagout

Per una formazione efficace sul programma di controllo dell'energia, è importante fornire una formazione comprensibile e pertinente per l'impianto stesso. Ad esempio, i lavoratori di un impianto farmaceutico devono sapere come funzionano i sistemi di osmosi inversa, mentre in uno stabilimento cartario non è necessario. I siti di produzione alimentare che utilizzano sistemi di raffreddamento ad ammoniaca per grandi magazzini refrigerati o celle frigorifere walk-in necessitano di una formazione speciale per i dipendenti autorizzati a lavorare su apparecchiature come i compressori di ammoniaca.

La sicurezza dei dipendenti aumenterà notevolmente quando si dispone di un programma di formazione efficace per i dipendenti autorizzati. Assicurarsi di includere tutte le informazioni necessarie richieste dall'OSHA, nonché qualsiasi altra informazione aggiuntiva specifica per il sito.

Se desiderate assistenza per la creazione o l'erogazione della formazione per i dipendenti autorizzati, Rockwell Automation dispone di specialisti del lockout/tagout che hanno aiutato centinaia di aziende a raggiungere la conformità con i loro programmi di lockout/tagout.

Contattate RACSMSAFETY@ra.rockwell.com e i nostri esperti di sicurezza certificati TÜV Rheinland potranno aiutarvi con la creazione di procedure, la formazione, la creazione di politiche, la sicurezza delle macchine e altro ancora.

Pubblicato 18 agosto 2021

Argomenti: Servizi per il ciclo di vita

Jake Thatcher
Jake Thatcher
Senior Safety Project Engineer, Rockwell Automation
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
Requisiti di formazione in materia di lockout/tagout
Requisiti di formazione in materia di lockout/tagout
Requisiti di formazione in materia di lockout/tagout
Possiamo aiutarvi a sviluppare e impiegare un programma di formazione su lockout/tagout personalizzato in base alle vostre esigenze.
Servizi per il programma di lockout/tagout
Servizi per il programma di lockout/tagout
Servizi per il programma di lockout/tagout
Il nostro team di tecnici e professionisti esperti può aiutarvi a creare un Programma di lockout/tagout semplice ed efficace, personalizzato in base alle vostre esigenze.
Which employees can perform lockout/tagout?
Which employees can perform lockout/tagout?
Blog
Blog
Which employees can perform lockout/tagout?
To service or perform maintenance on equipment, an authorized employee must follow lockout/tagout procedures outlined by the employer.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Perché la formazione dei dipendenti autorizzati è importante
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: