Loading
Blog | Trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

8 consigli per velocizzare la trasformazione digitale

Il momento è adesso. Il COVID-19 ha accelerato la necessità di trasformare digitalmente l'industria. Un approccio strategico e olistico può accelerare il raggiungimento di nuovi risultati.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
8 consigli per velocizzare la trasformazione digitale hero image

A volte è necessaria una crisi per innescare un vero cambiamento. Il COVID-19 è stato proprio questo catalizzatore per le operazioni industriali. Le aziende che avevano già iniziato il loro percorso di trasformazione digitale hanno sperimentato notevoli vantaggi. Che siate già a buon punto, che stiate lavorando su progetti pilota o che siate appena agli inizi, non è il momento di fermarsi. 

Ecco alcuni consigli da parte di aziende industriali leader del settore. 

1.    Trovare un sostenitore tra i dirigenti senior – La trasformazione digitale non significa solo cambiare sistemi e piattaforme, ma anche cambiare la cultura e i processi aziendali, supportando al contempo la strategia aziendale. È necessario qualcuno che allinei la visione digitale con la strategia aziendale e che comprenda l'approccio olistico sull'organizzazione. Senza il giusto sostenitore – spesso il CEO – le iniziative di trasformazione possono rapidamente concentrarsi solo sulla tecnologia e/o su una sola parte dell'organizzazione, rendendo molto difficile raggiungere i benefici previsti.

2.    Definite la vostra roadmap digitale – Come si presenta il successo? È probabile che la risposta sia diversa in tutta la vostra organizzazione. Le risposte collettive generano casi d'uso che possono aiutare a far progredire la vostra strategia aziendale. Decidete quali aree dare priorità ora e pianificate per il futuro. Assicuratevi di incorporare traguardi, monitorare il successo e celebrare i progressi.

3.    Non dimenticate un piano di gestione del cambiamento – I dipendenti devono capire cosa state facendo e perché. Spiegate i cambiamenti e i benefici previsti che deriveranno dalla vostra iniziativa di trasformazione digitale. Potrebbero esserci dei cambiamenti di ruolo, quindi è importante essere trasparenti fin dall'inizio.

4.    Insistete sulla collaborazione interfunzionale – Per avere successo, i vostri team interfunzionali devono lavorare insieme affinché le modifiche proposte funzionino per tutti. Ciò significa avere competenze sia IT che OT nel vostro team di trasformazione digitale. Dovrebbero consultarsi a vicenda, finalizzare i piani insieme, fare report insieme e condividere i risultati.

5.    Iterare rapidamente – Le piattaforme digitali consentono di aggiungere nuove funzionalità e casi d'uso a un ritmo rapido. Una mentalità orientata alla crescita permette all'organizzazione di imparare da ogni iterazione e di adattarsi rapidamente e di conseguenza. Un solido business case fornisce un'unica luce guida su dove il nuovo valore può essere realizzato a lungo termine.

6.    Investite nelle persone – Promuovete una cultura basata sui dati in tutta l'azienda. Man mano che i dipendenti acquisiscono maggiore familiarità con i dati e l'analisi nella loro vita quotidiana, potrebbero apprezzare ulteriori opportunità di apprendimento. Non tutte le analisi dei dati devono essere eseguite da un data scientist. Riservate i lavori più complessi a loro e aiutate gli altri dipendenti ad adottare processi basati sui dati, visibilità delle operazioni industriali in tempo reale e altro ancora.

7.    La cybersecurity è un processo continuo – La cybersecurity non è solo un requisito fondamentale per le operazioni industriali quotidiane, ma è anche fondamentale per il vostro programma di trasformazione digitale in corso. Una postura di sicurezza basata su una singola tecnologia come un firewall non è sufficiente, soprattutto quando le minacce interne possono essere tanto pericolose quanto quelle esterne. Collaborate con chi è specializzato nella sicurezza dei sistemi OT per integrare la cybersecurity nel vostro piano di trasformazione e nella roadmap tecnologica.

8.    Create partnership al di fuori della vostra azienda – La trasformazione digitale è un'impresa complessa. Trovate un partner che possa colmare le lacune interne, comprendere il vostro settore e condividere le conoscenze acquisite aiutando molti altri a implementare una trasformazione olistica e duratura.  

La trasformazione in un'azienda più digitale può essere un compito arduo. Tuttavia, gli ultimi mesi ci hanno dimostrato che non c'è più tempo da perdere. Anche con le migliori intenzioni e i membri del team più motivati, le iniziative digitali a livello aziendale spesso si bloccano ben prima del traguardo. Collaborare con un consulente esperto può aiutare a creare una roadmap e un piano in linea con la strategia aziendale, fornendo una conoscenza specifica del settore per accelerare la curva di apprendimento e il processo. Scoprite come Rockwell Automation Digital Transformation Consulting ha aiutato altre aziende come la vostra a raccogliere i frutti di un'impresa connessa. 

Main Image
Brochure
Come portare il vostro percorso di trasformazione digitale al livello successivo

Volete saperne di più? Scoprite come consolidare un piano, adattare i vostri asset e altro ancora. Il nostro eBook può aiutarvi a guidare la vostra trasformazione digitale.

Scarica ora
Argomenti: Servizi di integrazione e consulenza Trasformazione digitale The Connected Enterprise

Kevin Olikara
Kevin Olikara
Commercial Portfolio Manager Edge, Data, and AI Platforms - Rockwell Automation
Kevin ha trascorso l’ultimo decennio aiutando i produttori a migliorare la loro produttività con soluzioni di trasformazione digitale. Ora si concentra sullo sviluppo di nuove capacità di dati e analisi edge-to-cloud che consentono alle organizzazioni manifatturiere di ottenere un cambiamento significativo del valore aziendale su scala enterprise.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left 8 consigli per velocizzare la trasformazione digitale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: