Rockwell Automation è impegnata nell'inclusione
Rockwell Automation si impegna a creare un ambiente inclusivo e accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità. In qualità di entità leader nel settore dell'automazione industriale, Rockwell Automation riconosce l'importanza di garantire che i suoi prodotti, servizi e piattaforme digitali siano accessibili a tutti.
Durante la pandemia, sono stati persi circa 1.4 milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero. Mentre il settore manifatturiero già soffriva di una carenza di manodopera, si prevede che questa carenza aumenterà ulteriormente, con 2.1 milioni di posti di lavoro non coperti entro il 2030 a causa della mancanza di manodopera qualificata. Inoltre, stime recenti suggeriscono che le persone con disabilità rappresentano almeno il 26% della popolazione americana. Con queste tendenze, è sempre più importante creare un ambiente di lavoro che possa essere adattato alle persone con disabilità.
L'impegno di Rockwell Automation per l'accessibilità è radicato nei suoi valori fondamentali di innovazione, integrità e responsabilità sociale. L'azienda si impegna a promuovere un ambiente che favorisca la diversità e le pari opportunità per tutti gli stakeholder, inclusi clienti, dipendenti, partner e la comunità in generale.