Proxy
La connexion proxy peut être configurée via l’outil
Paramètres de connexion
.
NOTE:
Consultez FactoryTalk Remote Access Manager Tools et Paramètres de connexion pour plus d’informations sur cet outil.
Vous pouvez choisir entre trois types de proxy :
- Aucun :Aucune configuration de proxy.
- HTTP :Le proxy HTTP prend en charge l’authentification de base (BA) ou la méthode d’authentification sans accès.NOTE: Les autres méthodes d’authentification (par exemple, DIGEST ou NTLM) ne sont pas prises en charge.
- SOCKS5 :Le proxy SOCKS5 ne nécessite aucune méthode d’authentification.NOTE: Il est compatible avec la méthode d’authentification sans accès.
Fournir une réponse