Démarrer FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
NOTE:
Si vous avez des préoccupations concernant votre vie privée ou si vous souhaitez exercer vos droits en matière de données, y compris l’accès, la correction ou la suppression des informations personnelles, contactez l’équipe d’assistance technique. Elle est formée pour répondre à toutes les demandes relatives aux données, conformément aux réglementations applicables en matière de protection de la vie privée.
- Pour démarrerFactoryTalk® Remote Access™, vous devez d’abord accéder àFactoryTalk® Hub™. Avant d’accéder àFactoryTalk® Hub™, vous devez Créer votre compte MyRockwellAutomation.
- Une fois que vous disposez de votre compte MyRockwellAutomation, Se connecter à FactoryTalk Hub.
- Pour utiliserFactoryTalk® Remote Access™, vous devez appartenir à une organisationFactoryTalk® Hub™. Consultez la rubrique Créer une organisation et un domaine.CONSEIL: Une entreprise est généralement associée à une organisation pouvant être rejointe par les utilisateurs de l’entreprise. Tous les droits activés pour une entreprise sont alloués à l’organisation.
- Accédez àFactoryTalk® Remote Access™en cliquant sur la mosaïque associée.CONSEIL: Si vous avez un compte MyRockwellAutomation et que vous appartenez à une organisation, vous pouvez démarrerFactoryTalk® Remote Access™directement en saisissantftra.cloud.rockwellautomation.com/oauthdans votre barre de navigation.Connectez-vous et, si vous appartenez à plusieurs organisations, sélectionnez-en une en cliquant sur la flèche vers le bas à côté de l’icône utilisateur dans le coin supérieur droit.NOTE: Le délai d’inactivité deFactoryTalk® Remote Access™Manager est défini sur 30 minutes. Après cette période, vous serez automatiquement déconnecté à moins qu’une connexion VPN ne soit établie, par exemple via l’accès interactif (Web uniquement)ou lorsqu’une connexion VPN est activée via l’accès interactif (Tools). Dans ce cas, vous ne serez pas déconnecté.
- (Facultatif) Pour configurer votre langue, reportez-vous à : Configuration de la langue
Fournir une réponse