Lancement de l’environnement d’exécution

Si vous démarrez votre application en tant que service, l’environnement d’exécution démarre automatiquement sans nécessiter de connexion utilisateur. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser de moteur de présentation natif. L’environnement d’exécution fonctionnera que vous ayez ou non une interface utilisateur, par exemple dans le cas d’une passerelle.
CONSEIL: Reportez-vous à
Configurer un moteur de présentation
dans l’aide
FactoryTalk®Optix
en ligne.
Si votre application ne s’exécute pas en tant que service, vous devez vous connecter pour autoriser le lancement de l’environnement d’exécution.
  1. Une fois les outils d’exécution installés, cliquez sur
    Configurer
    pour les lancer et sélectionnez
    Exécuter FactoryTalk Optix en tant que service
    .
  2. Déployez l’application vers le dispositif cible.
    CONSEIL: Consultez la rubrique Déployer une Application FactoryTalk Optix.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal