Créer des panneaux

Créez un panneau de navigation permettant de basculer entre deux autres panneaux.
  1. Créer un SavePanel (type) :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
      Interface utilisateur
      , puis sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Panneau
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez
      Icône Modifier
      , puis saisissez
      SavePanel
      .
  2. Créer un ValuePanel (type) :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
      Interface utilisateur
      , puis sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Panneau
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur le panneau, sélectionnez
      Icône Modifier
      , puis saisissez
      ValuePanel
      .
  3. Créer un PanneauDeNavigation :
    Un panneau de navigation vous permet de basculer entre différents panneaux.
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Conteneurs
      Panneau de navigation
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , sous
      Panneau1
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Panneau
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      SavePanel (type)
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Panneaux
      , sélectionnez
      Icône Ajouter en noir
      .
    4. Dans
      Propriétés
      , sous
      Panneau2
      , créez un lien dynamique entre la propriété
      Panneau
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      ValuePanel (type)
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal