Configurer un éditeur de recettes

Configurez l’éditeur de recettes afin de gérer les recettes lors de l’exécution.
Pour plus d’informations, consultez Configurer un éditeur de recettes.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Icône Bibliothèques de modèles
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans , sélectionnez
    Widgets
    .
  3. Faites glisser l’
    Éditeur de recettes
    vers le dossier
    Interface utilisateur
    dans
    Vue de projet
    .
  4. Dans
    Vue de projet
    , créez une instance de
    ÉditeurDeRecettes (type)
    .
  5. Dans
    Propriétés
    , dans
    RecipeSchemaAlias
    , créez un lien dynamique avec l’objet
    Schéma de recette
    .
  6. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , configurez
    Apparence
    ,
    Taille et disposition
    et
    Événements
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal