Afficher les alarmes dans le fuseau horaire standard

Affichez les événements d’alarme dans le fuseau horaire UTC standard en configurant l’objet de grille dans
Bibliothèques de modèles
.
  1. Sélectionnez
    Icône Bibliothèques de modèles
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Widgets
    .
  3. Faites glisser
    Grille d'alarmes
    ou
    Grille d'historique des alarmes
    de
    Widgets
    vers le nœud souhaité dans le dossier
    Interface utilisateur
    .
  4. Dans
    Bibliothèques de modèles
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , développez la grille d’alarmes et sélectionnez
    AlarmsDataGrid
    .
  6. Dans
    Propriétés
    , développez
    Timestamp
    .
  7. Dans la propriété
    Texte
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Lien dynamique complexe
    , puis sélectionnez
    Réinitialiser la valeur
    .
  8. Sélectionnez
    Icône Modifier le lien dynamique
    Modifier le lien dynamique
    .
  9. Dans la fenêtre Liens dynamiques, configurez l’une des options suivantes :
    • Pour
      Grille d'alarmes
       : Développez
      Alias
      , sélectionnez
      {Item}[…]
      AlarmCondition
      , puis sélectionnez la variable
      Time
      .
    • Pour
      Grille d'historique des alarmes
       : Développez
      Alias
      , sélectionnez
      {Item}[…]
      PointedNode
      , puis sélectionnez
      LocalTime
      . Après
      LocalTime
      , sélectionnez
      Icône Modifier
      et saisissez
      Time
      .
  10. Choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal