Afficher les alarmes dans un fuseau horaire local distant
Affichez les alarmes dans le fuseau horaire local pour afficher les événements d'alarmes à distance.
- Sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, faites glisser l'objetGrille d’alarmesouGrille d'historique des alarmesdeWidgetsdans un nœud du dossierInterface utilisateur.
- DansVue de projet, sélectionnez l'objet d'alarme.
- DansPropriétés, développezTimestamp.
- DansTexte, effacez la valeur actuelle, puis sélectionnez.
Modifier le lien dynamique - En bas de la fenêtre, sélectionnezAvancé.
- Dans l’éditeur de liens dynamiques avancés, sélectionnez
Insérer, puis sélectionnezÉvaluateur d’expression. - DansExpression, entrez{0} + {1}
- Dans le voletLien dynamique {0}, sélectionnez, puis .
Modifier le lien dynamique - DansLien dynamique {1}, sélectionnez, puis .
Modifier le lien dynamique - SélectionnezSélectionner.
Fournir une réponse