Configurer le mappage des systèmes de mesure

Utilisez les unités d’ingénierie préférées dans les systèmes d’unités associés aux paramètres régionaux du projet. Mappez des unités personnalisées dans les systèmes suivants : Système international d’unités, Système d’unités de mesure américaines, Système d’unités impériales.
CONSEIL: Les paramètres régionaux de la session déterminent le système de mesure des données affichées. Par exemple, une session ayant un environnement régional en-US affiche les températures en degrés Fahrenheit.
Conditions préalables
(facultatif) Définissez des unités d’ingénierie personnalisées. Consultez la rubrique Créer un dictionnaire d’unités d’ingénierie.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud racine du projet.
    CONSEIL: Le nœud racine se trouve en haut de la
    Vue de projet
    et porte le même nom que votre projet.
  2. Dans
    Propriétés
    , en regard de
    Mappage des systèmes de mesure
    , sélectionnez
    Icône Éditeur
    Modifier à l’aide de l’éditeur de système de mesure
    .
  3. Pour ajouter une ligne au mappage des systèmes de mesure, sélectionnez
    Icône Ajouter en noir
    .
  4. Pour modifier une ligne du mappage des systèmes de mesure, passez le curseur de la souris sur une cellule, sélectionnez la flèche déroulante et sélectionnez une valeur.
    De
    indique la quantité d’entrée de votre choix ou la valeur du capteur à convertir. Les unités de mesure sélectionnées seront traduites en quantité équivalente pour les différents paramètres régionaux dans les colonnes suivantes :
    • Système international d’unités
    • Unités de mesure américaines
    • Système d'unités impériales
  5. (facultatif) Pour supprimer une ligne du mappage des systèmes de mesure, sélectionnez une cellule dans la ligne du mappage des systèmes de mesure, puis sélectionnez
    Icône Supprimer
    Supprimer
    .
Exemple : Mappage des systèmes de mesure
De
Système international d’unités
Unités de mesure américaines
Système d'unités impériales
Volume : litre [l]
litre [l]
quart (US) [qt (US)]
quart (UK) [qt (UK)]
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal