Créer un dictionnaire d’unités d’ingénierie

Créez un dictionnaire d’unités d’ingénierie pour définir des unités d’ingénierie personnalisées. Utilisez des unités d’ingénierie personnalisées dans des variables analogiques et dans le mappage des systèmes de mesure. Par exemple, exprimez le nombre de pièces produites en une heure en battements par minute à l’aide d’unités de mesure personnalisées.
  1. Dans la
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    Modèle
    et sélectionnez
    Nouveau
    Tout
    Unité d’ingénierie
    Dictionnaire d’unités d’ingénierie
    .
    CONSEIL: Vous pouvez créer le
    Dictionnaire d’unités d’ingénierie
    dans des dossiers autres que
    Modèle
    .
  2. Double-cliquez sur
    DictionnaireD’unitésD’ingénierie
    #
    .
  3. Pour ajouter une ligne aux unités d’ingénierie personnalisées, sélectionnez
    Icône Ajouter en noir
    .
  4. Pour modifier une ligne des unités d’ingénierie personnalisées, modifiez les cellules de la ligne.
    CONSEIL: La conversion d’unités utilise l’expression linéaire
    y = mx + q
    , où
    X
    est la valeur d’entrée,
    M
    est la pente et
    Q
    est l’ordonnée qui calcule
    Y
    , le résultat de la sortie.
    • Dimension physique
      . Quantité de référence pour l’unité de mesure non standard.
    • Unité de référence
      . Unité standard sur laquelle vous basez l’unité personnalisée. Par exemple,
      hertz [Hz]
      . Elle est vide si
      Dimension physique
      est définie sur
      Aucune
      .
    • ID d’unité
      . Identificateur unique de l’unité personnalisée. Par exemple,
      1
      .
    • Nom d'affichage
      . Nom de l’unité personnalisée. Par exemple,
      bpm
      .
    • Description
      . Description de l’unité personnalisée. Par exemple,
      Beats per minute
      .
    • Pente
      . Coefficient de conversion permettant de convertir la valeur de l’unité standard en valeur de l’unité personnalisée. La plage autorisée est comprise entre 0,000 01 et 999 999.
    • Ordonnée
      . Valeur à ajouter à l’unité de mesure référencée.
    • Résultat
      . Comparaison générée automatiquement entre l’unité de référence et l’unité personnalisée. Elle est vide si
      Dimension physique
      est définie sur
      Aucune
      .
  5. (facultatif) Pour supprimer une unité d’ingénierie personnalisée, sélectionnez une cellule dans la ligne des unités d’ingénierie, puis sélectionnez
    Icône Supprimer
    Supprimer
    .
Exemple : Dictionnaire d’unités d’ingénierie avec une unité personnalisée (bpm)
Dimension physique
Unité de référence
ID d’unité
Nom d’affichage
Description
Pente
Ordonnée
Résultat
Fréquence
hertz [Hz]
1
bpm
Battements par minute
60
0
1 Hz = 60 bpm
Exemple : Dictionnaire d’unités d’ingénierie avec une unité personnalisée (Poulets/m
2
)
Dimension physique
Unité de référence
ID d’unité
Nom d’affichage
Description
Pente
Ordonnée
Résultat
Aucune
2
Poulets/m
2
(Poulets/m
2
)
Poulets par mètre carré
0,0929
0
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal