Modifier un modèle Optix

Pour modifier un modèle Optix défini par l’utilisateur afin que tout nouveau projet créé avec ce modèle contienne le contenu révisé, ouvrez le modèle Optix et modifiez le contenu. Vous pouvez modifier le nom et la description du modèle qui s’affichent sur la fiche du modèle pour décrire le contenu du modèle.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Icône Projet
    Projet
    .
    La page de démarrage s’ouvre.
  2. Ouvrez le modèle Optix de l’une des manières suivantes :
    • Modèle récent. Sélectionnez
      Accueil
      ou
      Ouvrir
      , puis sélectionnez
      Récent
      pour sélectionner le modèle Optix à ouvrir.
    • Modèle distant. Sélectionnez
      Ouvrir
      , puis sélectionnez
      Distant
      pour sélectionner le modèle Optix à ouvrir ou saisissez une
      URL distante
      et un
      Emplacement
      pour sélectionner un modèle Optix distant.
    • Modèle Optix. Sélectionnez
      Ouvrir
      , puis sélectionnez
      Modèles
      pour sélectionner le modèle Optix local ou distant à ouvrir.
    CONSEIL: Pour plus d’informations sur l’émulation de modèles Optix sur des dispositifs clients, consultez Ajouter un dispositif cible.
  3. Modifiez le contenu du modèle Optix.
  4. Enregistrez le modèle Optix avec :
    • Le même nom. Dans la barre d’outils, sélectionnez
      Icône Enregistrer
      Enregistrer
      .
    • Un nom différent :
      1. Nom
        . Entrez le nouveau nom du modèle Optix.
      2. Enregistrer en tant que type
        . Sélectionnez
        Modèle Optix (*.optixt)
        .
      3. Description de la fiche
        . Saisissez le texte décrivant le modèle Optix. La description s’affiche sur la fiche lorsque vous sélectionnez un modèle.
      4. Emplacement
        . L’emplacement des modèles est en lecture seule.
        CONSEIL: Les modèles Optix sont stockés dans
        C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
        . Les noms des modèles Optix commencent par
        FTOptix_template_
        .
      5. (Facultatif)
        Utiliser le contrôle de version
        . Sélectionnez cette option pour suivre les modifications apportées au modèle Optix et stocker le modèle dans un référentiel Git.
      6. (Facultatif)
        Chiffrer les secrets
        . Sélectionnez cette option pour chiffrer les données sensibles contenues dans le modèle Optix.
      7. Sélectionnez
        OK
        .
    • Avec le même nom et validé dans le référentiel. Dans la barre d’outils, sélectionnez
      Enregistrer
      Enregistrer et valider
      .
  5. (Facultatif) Modifiez le nom et la description du modèle par défaut qui apparaissent sur la fiche lorsque vous sélectionnez le modèle :
    1. Dans
      Propriétés
      , sous
      Nom d’affichage
      , saisissez un nom descriptif du modèle.
    2. Dans
      Description
      , saisissez une description, par exemple la finalité du modèle.
      CONSEIL: Les descriptions de modèle longues sont tronquées mais s’affichent en entier lorsque vous pointez la souris sur la description sur la fiche du modèle.
  6. Pour fermer le modèle Optix, dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Projet
    , puis sur la page de démarrage, sélectionnez
    Fermer le projet
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal