Créer un modèle Optix

Créez un modèle Optix qui contient le contenu par défaut des projets qui reposent dessus. Vous pouvez créer un modèle Optix à partir d’un projet existant.
  1. Ajoutez le contenu que vous souhaitez voir comme contenu par défaut dans les projets crées via le modèle Optix.
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez la flèche vers le bas après
    Icône Exécuter
    Exécuter
    et sélectionnez
    Enregistrer
    Enregistrer sous
    .
  3. Dans
    Enregistrer le projet sous
    , remplissez les éléments suivants :
    • Nom
      . Entrez le nouveau nom du modèle.
    • Enregistrer en tant que type
      . Sélectionnez
      Modèle Optix (*.optixt)
      .
    • Emplacement
      . L’emplacement des modèles Optix est en lecture seule.
      CONSEIL: Les modèles Optix sont stockés dans
      C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
      . Les noms des modèles commencent par
      FTOptix_template_
      .
    • (Facultatif)
      Utiliser le contrôle de version
      . Sélectionnez cette option pour suivre les modifications apportées au modèle Optix et stocker le modèle dans un référentiel Git.
    • (Facultatif)
      Chiffrer les secrets
      . Sélectionnez cette option pour chiffrer les données sensibles contenues dans le modèle Optix.
  4. Sélectionnez
    OK
    .
    Pour afficher le nouveau modèle Optix, faites défiler la page vers la droite autant que nécessaire. Le nom unique du modèle défini par l’utilisateur s’affiche dans une vignette en haut de
    Nouveau projet
    .
  5. (facultatif) Pour ajouter un modèle aux favoris et éviter d’avoir à faire défiler la liste pour le sélectionner, sélectionnez l'icône Ajouter aux favoris
    Ajouter aux favoris
    .
    Les modèles favoris apparaissent dans l’ordre alphabétique après les modèles par défaut.
    CONSEIL: Pour ne plus définir un modèle comme favori, sélectionnez l'icône Retirer des favoris
    Retirer des favoris
    . Le modèle revient à sa position d’origine après les modèles par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal