Désactiver l’optimisation pour les liens dynamiques manipulés lors de l’exécution

Si vous optimisez un projet, vous devez désactiver manuellement l’optimisation pour les liens dynamiques qui sont manipulés lors de l’exécution.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez la variable de projet avec le lien dynamique.
  2. Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Icône Modifier le lien dynamique
    Modifier le lien dynamique
    .
  3. Sélectionnez
    Avancé
    , puis sélectionnez
    Icône Paramètres
    Paramètres
    .
  4. Sélectionnez
    Optimisation d’exécution
    , puis sélectionnez
    Désactivée
    .
    CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le lien dynamique dans
    Propriétés
    et sélectionner
    Désactiver l’optimisation
    . Pour activer l’optimisation, sélectionnez
    Activer l’optimisation
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal