Optimiser un projet
Améliorez les performances lors de l’exécution en optimisant votre projet. Les liens dynamiques et les balises optimisés améliorent la vitesse de navigation entre les écrans d’une application FactoryTalk Optix et les widgets lors de l’exécution. Les balises sont optimisées dans un projet par défaut, ce qui n'est pas le cas des liens dynamiques.
- Pour optimiser les liens dynamiques d’un projet, dansVue de projet, sélectionnez le nœud du projet.
- DansPropriétés, développez la catégorieOptimisation d’exécution.
- DansLiens dynamiques, sélectionnezVrai.
- Par défaut, les balises sont optimisées. Pour désactiver l’optimisation des balises, dansBalises, sélectionnezFaux.
Les liens dynamiques et les balises sont optimisés pour le projet. Lorsque vous optimisez des liens dynamiques pour un projet, vous devez Désactiver l’optimisation pour les liens dynamiques manipulés lors de l’exécution.
Fournir une réponse