Moteur de présentation natif

Utilisez le moteur de présentation natif pour les applications IHM typiques qui s'exécutent sur des cibles équipées d'un panneau de commande.

Aperçu

Un projet ne peut contenir qu’un seul moteur de présentation natif.
Lorsque vous exécutez un projet, une session interactive est générée et authentifiée avec l’utilisateur de démarrage. Vous pouvez modifier l'utilisateur actuel dans une session interactive. En fonction de l’utilisateur et de la logique créés, l’interface peut changer dynamiquement dans la même session.
CONSEIL: Pour spécifier l’utilisateur, consultez Méthodes globales pour la session ou Journal d’activité de session et audit.
Pour configurer un moteur de présentation natif, reportez-vous à la section Configurer un moteur de présentation natif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal