Configurer un commutateur

Créez et configurez un commutateur pour afficher et définir une valeur booléenne. Ajustez les propriétés d’apparence, de taille, de disposition et de texte.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit sur un conteneur et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Commutateur
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , sous
    Commutateur
    , définissez
    Actif
    sur
    Vrai
    ,
    Faux
    ou créez un lien dynamique vers une valeur booléenne.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , configurez
    Apparence
     :
    • Visible
      . Affiche ou masque l’objet lors de l’exécution.
    • Activé
      . Active l’interaction utilisateur avec l’objet lors de l’exécution.
    • Opacité
      . Définit l’opacité de l’objet
      0
      (transparent) par
      100
      (opaque).
    • Rotation
      . Fait pivoter l’objet d’un nombre spécifié de degrés.
    • Style
      . Sélectionne le style graphique à appliquer à l’objet.
      Pour plus d’informations sur les feuilles de style, consultez Feuilles de style.
  4. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    ou dans l’éditeur, configurez les paramètres
    Taille et disposition
    .
    Pour plus d’informations sur les propriétés de taille et de disposition, consultez Disposition des objets graphiques.
  5. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , configurez
    Texte et police
     :
    • Texte affiché si activé
      . Texte à afficher sur le commutateur si ce dernier est vérifié. Par exemple, saisissez
      ON
    • Texte affiché si non activé
      . Texte à afficher sur le commutateur si ce dernier n’est pas vérifié. Par exemple, saisissez
      OFF
    • Couleur de texte
      . Définit la couleur du texte affiché sur le commutateur.
    • Famille de polices
      . Sélectionne la famille de polices du texte affiché sur le commutateur.
    • Taille de police
      . Définit la taille de police du texte affiché sur le commutateur.
    • Épaisseur de police
      . Sélectionne l’épaisseur de police du texte affiché sur le commutateur.
    • Police en italique
      . Applique une police italique au texte affiché sur le commutateur.
  6. (Facultatif) Dans
    Événements
    , associez une méthode à exécuter lorsque l’événement
    Valeur modifiée
    se produit.
    Pour plus d’informations sur la façon d’associer des méthodes à des événements existants, reportez-vous à la section Ajouter une méthode à un événement existant.
    Par exemple, affichez un panneau contenant des informations sur la valeur du commutateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal