Supprimer un événement
Supprimez d’un objet un événement externe, un événement de modification, un événement de transition ou un événement de transition de plage.
CONSEIL:
Vous ne pouvez pas supprimer des événements prédéfinis d’objets. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer l’événement MouseClick d’un objet bouton.
- DansVue de projet, sélectionnez un objet avec l’événement à supprimer.
- DansÉvénements, sélectionnez l’événement à supprimer.
- Appuyez sur la touchedu clavier.Delete
L’événement et toutes les méthodes associées sont supprimés.
Fournir une réponse