Littéraux de l’évaluateur d’expression

Les littéraux de l’évaluateur d’expression sont répartis dans les catégories suivantes : valeurs booléennes, entiers, décimales, nombres hexadécimaux, chaînes de texte et formats de date et d’heure.
  • Boolean.
  • Entiers.
  • Décimales séparées par un point.
  • Nombres hexadécimaux avec le préfixe
    0x
    .
  • Texte tel qu'une chaîne délimitée par des guillemets doubles.
    CONSEIL: Les guillemets doubles répétés deux fois (
    ""
    ) sont interprétés comme une séquence d'échappement.
  • Date et heure. Par exemple,
    2017-06-28T15:26:06.0790910
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal