Liens dynamiques entre les alias
Lorsqu’un alias n’est pas utilisé, un lien dynamique qui utilise une référence ou un chemin relatif du nœud parent vers le nœud source est créé.
Lorsque vous faites référence à la propriété
NodeId
, l’alias agit comme un intermédiaire entre le nœud parent et le nœud source.Dans cet exemple, la valeur du nœud
C3
est définie à l’aide du lien dynamique vers le nœud B2
. À gauche, un lien dynamique fait référence à ../../B/B2
. À droite, l’alias est défini sur le nœud C
et le lien utilise l’alias et fait référence à {B}/B2
.Pour configurer des liens dynamiques, utilisez des alias lorsque le nœud source du lien dynamique et ses nœuds enfants existent lors de :
- L’exécution. Configurez des liens dynamiques en tant que nœuds de session. Consultez la rubrique Session d’interface utilisateur.
- La conception. Le lien dynamique change lors de l’exécution via une logique dynamique dans un widget.
Un alias peut être un raccourci pour créer des liens dynamiques vers des nœuds fréquemment utilisés. Par exemple, utilisez un alias comme raccourci afin de ne pas avoir à rechercher le même nœud source de façon répétée. Lors de la conception, les nœuds sources sont regroupés et facilement accessibles dans la fenêtre des
liens dynamiques
. Lors de l’exécution, vous devez connaître le nom d’alias pour accéder au nœud vers lequel il pointe. Consultez la rubrique Gérer les alias.Fournir une réponse