Boîte de dialogue Compteur de nombre de nœuds

Vous pouvez vérifier la taille et la complexité d’un objet spécifique lors de l’exécution à l’aide de la
boîte de dialogue Compteur de nombre de nœuds
fournie par
FactoryTalk® Optix™
dans le gestionnaire de
bibliothèque
.
La
boîte de dialogue Compteur de nombre de nœuds
est un outil de diagnostic qui permet de compter le nombre de nœuds d’une partie du projet. Elle est très utile lorsque vous souhaitez comprendre pourquoi une page spécifique prend beaucoup de temps à charger ou pour comprendre si certains éléments nécessitent une optimisation.
CONSEIL: Il n’existe pas de limite générale du nombre de nœuds par vue. Vous devez surveiller le nombre de nœuds et évaluer la complexité pour votre dispositif spécifique.
  1. Accédez à
    Bibliothèque
    Widgets
    et déplacez la
    boîte de dialogue Compteur de nombre de nœuds
    dans un sous-dossier du nœud d’interface utilisateur, dans le volet
    Vue de projet
    .
  2. Sur une page, ajoutez un
    bouton
    et configurez
    l’événement Clic de souris
    pour exécuter
    des commandes d’interface utilisateur
    et la méthode
    OpenDialog
    .
  3. Créez un
    Créer un LienDynamique
    à partir du paramètre
    Dialogue
    vers le type
    Créer un LienDynamique
    .
  4. Créez un
    Créer un LienDynamique
    à partir du paramètre
    AliasNode
    vers l’élément que vous souhaitez inspecter lors de l’exécution.
  5. Lors de l’exécution, cliquez sur le bouton pour afficher la
    boîte de dialogue Compteur de nombre de nœuds
    et le nombre de nœuds apparaîtra.
CONSEIL: Si la propriété
AliasNode
du bouton est liée à un
PanelLoader
ou à un
PanneauDeNavigation
, le compteur se mettra automatiquement à jour à chaque fois qu’une nouvelle page est chargée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal