Indicateurs de performance
Il est essentiel de comprendre les statistiques du projet et des objets d’interface utilisateur pour évaluer la complexité et les performances des applications. Cette section explique comment accéder au nombre de nœuds et aux données de diagnostic à la fois lors de la conception et de l’exécution à l’aide de l’outil
FactoryTalk® Optix™
.Fournir une réponse