Assistant IA

Assistant IA
fournit des réponses, des conseils et du dépannage pour les projets
FactoryTalk Optix
.

Aperçu

Interagissez avec
Assistant IA
dans le volet
Assistant IA
.
Volet Assistant IA
Volet Assistant IA avec une question sur les événements et les alarmes, une zone de réponse, des légendes numérotées pour les contrôles de fenêtre, la zone de contenu principale et le champ de saisie de message. La capture d’écran inclut les contrôles de réduction et de fermeture, une barre de défilement et la zone de saisie en bas.
Éléments de l’interface
Élément
Nom
Description
1
Icône
Icône Effacer l’historique du chat
Effacer l’historique du chat
Effacez le chat en cours. Utile si vous souhaitez démarrer un nouveau chat.
2
Icône
Icône Fermer
Fermer
Fermez le volet
Assistant IA
.
Pour afficher ou masquer le volet
Assistant IA
, sélectionnez
Icône de l’assistant IA
Assistant IA
dans la barre supérieure.
3
Messages de
chat
Consultez vos messages et les réponses de
Assistant IA
.
Les réponses de
Assistant IA
peuvent inclure ces sections pour les réponses complexes :
  • En bref
    . Résumé de la réponse. Utile si vous avez besoin d’une réponse rapide à votre question.
  • Détails
    . Plus d’informations. Utile si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur un sujet spécifique. Peut contenir des liens vers de la documentation connexe et d’autres documents.
4
Champ
Saisir un message
Saisissez un message pour commencer ou poursuivre un chat avec
Assistant IA
.
Envoyez votre message soit en appuyant sur la touche
du clavier, soit en sélectionnant
Icône Envoyer
Envoyer un message
.
Pour plus d’informations sur la manière d’interagir avec
Assistant IA
, consultez Utiliser Assistant IA.

Fonctionnement

Processus de Assistant IA
L’assistant de conception Assistant IA reçoit une invite de l’utilisateur, communique via le protocole NATS pour la recherche d’informations, utilise la génération augmentée par récupération (RAG) pour traiter la demande et envoie une invite aux services d’IA de Rockwell Automation. La réponse du LLM revient via NATS, fournissant à l’utilisateur une réponse.
Assistant IA
s’intègre à
FactoryTalk Optix Studio
en tant qu’assistant de conception. L’IA n’est pas en mesure d’écrire directement sur les automates, de modifier les systèmes d’exécution ou d’effectuer des actions critiques pour la sécurité. L’IA n’apporte pas automatiquement de modifications à votre projet ou à votre système.
L’IA communique avec
FactoryTalk Optix Studio
à l’aide du protocole
NATS
. L’IA utilise un grand modèle de langage (LLM) que
Rockwell Automation
héberge dans le cloud et auquel elle accède via des API sécurisées. Les API envoient les messages des utilisateurs pour traitement et renvoient des réponses.
L’IA utilise la génération augmentée par récupération (RAG) pour fournir des réponses fondées sur la documentation.
IMPORTANT:
Assistant IA
peut afficher des informations inexactes. Veuillez vous reporter à la documentation de
FactoryTalk Optix
pour vérifier ses réponses.

Cas d’utilisation

Assistant IA
vous aide à trouver des réponses sur
FactoryTalk Optix
sans rechercher dans la documentation. Utilisez
Assistant IA
pour accéder à des informations, apprendre les meilleures pratiques et résoudre les problèmes dans vos projets.
Obtenez des conseils pour les tâches courantes impliquant
FactoryTalk Optix
 :
  • Obtenez des instructions détaillées pour réaliser des tâches telles que l’installation et l’activation de
    FactoryTalk Optix Studio
    , la gestion de projets, le traitement des données provenant de dispositifs de terrain, la conception de la logique métier, la visualisation des données, la sécurisation de
    Applications FactoryTalk Optix
    et l’extension de projets à l’aide de NetLogics C# personnalisés.
  • Renseignez-vous sur les détails de la version actuelle de
    FactoryTalk Optix
    .
Approfondissez vos connaissances sur
FactoryTalk Optix
 :
  • Découvrez les meilleures pratiques pour les projets
    FactoryTalk Optix
    .
  • Accédez à des tutoriels et à des exemples pratiques.
Résolvez les problèmes avec
FactoryTalk Optix
 :
  • Trouvez des réponses aux questions fréquemment posées.
  • Vérifiez la configuration système requise.
  • Examinez les anomalies connues et trouvez des solutions.

Limites d’utilisation

Assistant IA
applique des limites à la taille des messages, à l’historique des sessions et à la taille des réponses. Ces limites permettent de contrôler le traitement des demandes et la transmission des réponses.
Limites d’utilisation
Limite
Valeur
Taille maximale du message utilisateur
5 Ko
Nombre maximal de demandes utilisateur conservées par chat ou par session
100 demandes
Taille maximale de tous les messages par chat
1 Mo
Taille maximale de réponse LLM
50 Ko
Si une demande dépasse une limite,
Assistant IA
ne la traite pas et affiche un message d’erreur.
Assistant IA
vous informe lorsque les réponses LLM dépassent 50 KB et que le système bloque ou tronque les réponses.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal