Ajouter une bibliothèque tierce au projet Visual Studio
Ajoutez une bibliothèque .NET tierce.
Conditions préalables
Définissez Visual Studio comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Pour ajouter une bibliothèque tierce au projet Visual Studio
- Copiez l’assemblage .NET de la bibliothèque dans le dossier du projetProjectFiles/NetSolution.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliserVisual Studio®2022 ouVisual Studio Codecomme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
- Mettez à jour la référence en sélectionnant l’assemblage dans 1.Pour plus d’informations, consultez la section Gérer les références dans un projet - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
bibliothèque
tierce
Fournir une réponse