Installer des packages NuGet dans Visual Studio

Installez les packages NuGet à l'aide du gestionnaire de packages NuGet.
Conditions préalables
Définissez Visual Studio comme éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour installer des packages NuGet dans Visual Studio
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la solution .NET
    .
    L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.
    CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser
    Visual Studio®
     2022 ou
    Visual Studio Code
    comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
  3. Installez les packages NuGet nécessaires. Consultez la rubrique Installer et utiliser un package NuGet dans Visual Studio | Microsoft Docs.
  4. Sélectionnez le projet pour ouvrir le fichier
    CSPROJ
    .
  5. Enregistrez le fichier
    CSPROJ
    .
  6. Compilez le projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal