Configurer un panneau de navigation

Pour configurer un panneau de navigation, référencez les objets Panneau sous la forme d’onglets.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit sur un conteneur, puis sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Panneau de navigation
    .
  2. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur le panneau de navigation.
    Le panneau de navigation s’affiche dans l’éditeur.
  3. Créez les types de
    Panneau
    que vous souhaitez référencer en tant qu’onglets dans le panneau de navigation.
    Pour plus d’informations, consultez Créer un type d'objet graphique.
  4. Dans
    Vue de projet
    , faites glisser les types de panneau vers le panneau de navigation dans l’éditeur.
    Lorsque vous déposez des types de panneau sur le panneau de navigation dans l’éditeur, l’aperçu du premier panneau et les onglets de navigation s’affichent. Dans
    Propriétés
    , le
    panneau
    se remplit automatiquement.
  5. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre l'
    Index de l’onglet actuel
    et la logique d’application qui régit l’onglet actuellement sélectionné.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    CONSEIL: Par défaut, l’index de tabulation commence par 0. La valeur d’index 0 indique le premier onglet.
  6. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , sous
    Panneau#
    , définissez les propriétés de chaque onglet du panneau de navigation :
    • Titre
      . Titre de l’onglet du panneau de navigation.
    • Chemin de l’image
      . Chemin d’accès à l’image qui remplace le titre du panneau. Pour une intégration transparente de l'image avec l’interface utilisateur, utilisez des images plates à la bonne taille avec un arrière-plan transparent.
    • Activé
      . Autorisez l'interaction avec l’onglet du dispositif. La valeur par défaut est Vrai.
    • Visible
      . Rend l’onglet visible. La valeur par défaut est Vrai.
  7. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , dans
    Chargeur de panneau joint
    , créez un lien dynamique vers le chargeur de panneau à attacher.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    CONSEIL: L’attachement d’un chargeur de panneau affiche le contenu des onglets du panneau de navigation dans le chargeur de panneau.
  8. (facultatif) Sous
    Apparence
    , définissez les propriétés du panneau :
    • Visible
      . Rend le panneau visible. La valeur par défaut est Vrai.
    • Activé
      . Autorise l’interaction avec le panneau du dispositif. La valeur par défaut est Vrai.
    • Opacité
      . Définit l'opacité du panneau. La valeur par défaut est 100, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’opacité.
    • Rotation
      . Fait pivoter le panneau autour de son point central. Les valeurs positives font pivoter le panneau dans le sens horaire.
    • Déplacer la cible
      . Rend le panneau mobile lors de l’exécution. Pour plus d’informations, consultez Rendre un objet graphique mobile.
    • Position de l’onglet
      . Détermine la position des onglets du panneau ou masque les onglets.
    • Largeur de l’onglet
      . Largeur de l’onglet en pixels.
    • Hauteur de l’onglet
      . Hauteur de l’onglet en pixels.
    • Apparence
      . Apparence du panneau de navigation.
    • Style
      . Style graphique du panneau de navigation. Pour plus d’informations, consultez Feuilles de style.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal