Rendre un objet graphique mobile
Rendez un conteneur ou un objet de dessin mobile afin que l’utilisateur puisse faire glisser l’objet lors de l’exécution.
CONSEIL:
Vous pouvez créer des boîtes de dialogue mobiles et d’autres éléments d’interface flottants.
- DansVue de projet, sélectionnez un objet.
- DansPropriétés, définissezDéplacer la cible:
- Aucun. L’objet ne se déplace pas lorsque vous faites glisser l’objet lors de l’exécution.
- Lui-même. L’objet se déplace lorsque vous faites glisser l’objet lors de l’exécution.
- . Les objets ancêtres et descendants se déplacent lorsque vous déplacez l’objet mobile lors de l’exécution.<AncestorObject>
Exemple
Envisagez ce scénario :
- L’objet rectangle bleu est un enfant de l’objet rectangle orange.
- L’optionDéplacer la cibledu rectangle bleu est définie sur le rectangle orange.
- Lors de l’exécution, si vous faites glisser le rectangle bleu, les rectangles bleu et orange se déplacent.

déplacer
Fournir une réponse