Configurer un logo

Ajoutez et positionnez un logo de votre choix dans le coin droit de la fenêtre principale.
Conditions préalables
Obtenez un logo
PNG
ou
SVG
de votre choix ou téléchargez un exemple de logo : ra_logo.svg.
  1. Pour configurer un logo
  2. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    MainWindow (type)
    .
    L’éditeur s’ouvre dans un onglet distinct.
  3. Faites glisser le fichier de logo de votre ordinateur vers la zone de fenêtre principale de l’éditeur.
    Le logo apparaît dans l’éditeur. Selon les résolutions du logo et de la fenêtre principale, le logo peut prendre trop d’espace ou être positionné de manière incorrecte.
  4. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Largeur
    sur
    200
    .
  5. Définissez
    Alignement horizontal
    sur
    Droite
    .
  6. Définissez
    Marge supérieure
    et
    Marge droite
    sur
    5
    .
Fenêtre principale avec un logo dans le coin
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal