Configurer une bibliothèque locale
Configurez une bibliothèque locale personnalisée pour stocker des modèles d’objets et de variables.
CONSEIL:
Pour utiliser une bibliothèque locale personnalisée sur un autre ordinateur, copiez le dossier avec le nom de bibliothèque depuis vers le même emplacement sur un autre ordinateur. Vous pouvez également utiliser des bibliothèques distantes. Consultez la rubrique Configurer une bibliothèque distante.
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezet sélectionnezNouvelle bibliothèque.
- (Facultatif) Entrez un nom pour la bibliothèque.CONSEIL: Pour utiliser le contrôle de version, les noms de bibliothèques et de référentiels FactoryTalk Optix doivent correspondre. Les noms des bibliothèques et des référentiels doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
Une nouvelle bibliothèque apparaît dans
Bibliothèques de modèles
.- Ajoutez des modèles à votre bibliothèque. Consultez la rubrique Créer un modèle.
bibliothèque locale
local
Fournir une réponse