Paramètres de l’affichage Informations du dispositif
L’affichage
Informations du dispositif
inclut les paramètres suivants.
CONSEIL:
Aucune donnée en ligne ne s’affiche lors de la création du dispositif ou lorsqu’il est en mode hors ligne. Les paramètres et valeurs sont basés sur le dispositif en cours de configuration. Les paramètres et valeurs qui ne s’appliquent pas au dispositif sont masqués.
Paramètre | Description |
|---|---|
Identification | Affiche les informations qui identifient le dispositif :
|
État - Défaut majeur/mineur | Affiche la présence d’un défaut majeur ou mineur. Pour un dispositif numérique, les valeurs suivantes sont disponibles :
Pour un dispositif analogique, les valeurs suivantes sont disponibles :
Pour les autres dispositifs, les valeurs suivantes sont disponibles :
|
État - État interne | Affiche l’état opérationnel actuel du dispositif. Les valeurs possibles incluent :
Astuce : Si le mauvais dispositif est sélectionné dans Ajouter un dispositif , une valeur hexadécimale s’affiche. Une description textuelle de cet état n’est donnée que lorsque l’identité du dispositif fournie correspond au dispositif réel. |
État - Configuré | Indique si le dispositif a été configuré par l’automate propriétaire auquel il est connecté. Une fois le dispositif configuré, il reste configuré jusqu’à sa réinitialisation ou mise hors tension puis sous tension, même si le propriétaire coupe la connexion vers le dispositif. Ceci concerne uniquement les dispositifs E/S et ne s’applique pas aux adaptateurs, scrutateurs, ponts et autres dispositifs de communication. |
État - Attribué | Affiche Attribué ou Non pour indiquer si le dispositif appartient à un automate.Ceci concerne uniquement les dispositifs E/S et ne s’applique pas aux adaptateurs, scrutateurs, ponts et autres dispositifs de communication. |
État - Identité du dispositif | Affiche si le dispositif physique correspond ou non à la configuration dans l’affichage Présentation .
Astuce : L’identité du dispositif ne tient pas compte des paramètres Détrompage électronique ou Révision mineure spécifiés dans l’affichage Présentation . Les dispositifs génériques, tels que les dispositifs 1756, indiquent toujours une discordance car la clé générique configurée ne correspond à aucun dispositif cible. |
État - Mode de protection | Affiche la protection du dispositif lorsqu’il est en ligne. Le mode de protection dépend du dispositif et peut inclure :
Astuce : Lorsque le dispositif est hors ligne ou en cas d’échec de la communication avec le dispositif, le champ est vide. |
Temps système coordonné (Coordinated System Time, CST) - Matériel du temporisateur (si activée) | Affiche si le matériel du temporisateur est OK ou En défaut . |
Temps système coordonné (Coordinated System Time, CST) - Temporisateur synchronisé (si activée) | Affiche Oui ou Non pour indiquer si l’heure du dispositif est coordonnée avec le maître. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics du dispositif pour obtenir des informations de diagnostic. |
Effacer les défauts | Efface les défauts majeur et mineur actuels du dispositif. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Localisateur de dispositif | Ouvre la boîte de dialogue Localisateur de dispositif pour spécifier la durée du clignotement permettant d’identifier le dispositif. |
Réinitialiser le dispositif | Lance la réinitialisation du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension. IMPORTANT : Réinitialiser un dispositif ferme toutes les connexions vers ou via le dispositif, ce qui peut entraîner une perte de contrôle. Astuce :
|
Fournir une réponse