Affichage Informations du dispositif

Utilisez l’affichage
Informations du dispositif
pour afficher les informations sur le dispositif et son état lorsqu’il est en ligne.
Utilisez l’affichage
Informations du dispositif
pour :
  • Déterminer l’identité du dispositif.
  • Afficher l’état opérationnel actuel du dispositif.
  • Afficher si le dispositif a été configuré par l’automate propriétaire.
  • Afficher si un automate propriétaire est actuellement connecté au dispositif.
  • Récupérer les dernières informations du dispositif.
  • Réinitialiser un dispositif à son état de mise sous tension.
  • Si compatible, afficher le mode de protection du dispositif.
  • Si compatible, effacer les défauts actuels du dispositif.
  • Si compatible, configurer l’indicateur d’état du système pour l’identification du dispositif.
CONSEIL:
Les données de l’affichage
Informations du dispositif
proviennent directement de ce dernier. L’affichage
Informations du dispositif
n’est pas disponible lorsque la connexion est définie sur Écoute seule.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal