Configurer le client OPC UA

Configurez les propriétés avancées d’un client OPC UA.
Conditions préalables
  1. Pour configurer le client OPC UA
  2. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un client OPC UA.
  3. Dans
    Propriétés
    , configurez les paramètres du client OPC UA.
    • Événements
       :
      • Aucun
        . N’écouter aucun événement.
      • Tout
        . Écouter tous les événements.
      • Alarmes
        . Écouter uniquement les événements d’alarme.
    • Synchroniser les ID de nœud au démarrage
      . Synchronisez les ID de nœud des nœuds OPC UA importés lors de la conception. Synchronisez les ID de nœud avec les mêmes nœuds sur le serveur OPC UA auquel le client OPC UA se connecte lors de l’exécution.
      CONSEIL: Si la situation sur le serveur n’est pas connue, définissez
      Synchroniser les ID de nœud
      au démarrage sur
      Vrai
      .
    • Longueur max de tableau
      . Nombre maximal d’éléments acceptés dans un tableau.
      CONSEIL: Si les clients OPC UA ont des valeurs
      Longueur max de tableau
      différentes, la valeur de
      Longueur max de tableau
      du premier client OPC UA s’applique à tous les clients.
    • URL du point de terminaison du serveur
      . Protocole de communication et adresse réseau du point de terminaison sur le serveur OPC UA.
    • Vérifier l’identité du serveur
       :
      • Vrai
        . Accepte le certificat uniquement si celui-ci est approuvé.
      • Faux
        . Accepte temporairement le certificat même si celui-ci n’est pas approuvé.
    • Intervalle de publication demandé
      . Spécifiez l’intervalle d'actualisation pour demander des données au serveur OPC UA.
    • Intervalle d’échantillonnage demandé
      . Spécifiez la fréquence d’échantillonnage pour interroger les données du champ.
    • Configurations d’exécution
      . Ajoutez et configurez les paramètres d’importation et de synchronisation du nœud de serveur et de tous ses nœuds enfants.
      • Nœud de destination local
        . Nœud client pour importer le nœud serveur avec ses nœuds enfants.
      • Nœud source distant
        . Chemin d’accès au nœud serveur, exprimé sous la forme d’une séquence de noms de navigation séparés par « / ».
      • Mode de synchronisation du contenu
        . Procédez de l’une des manières suivantes :
        • Aucune synchronisation
          . Ne pas importer le nœud du serveur et ne pas synchroniser les nœuds du serveur et du client.
        • Importer uniquement
          . Importer le nœud du serveur mais ne pas synchroniser les nœuds du serveur et du client.
        • Importer et synchroniser les valeurs
          . Importer le nœud du serveur et synchroniser les valeurs de variable des nœuds serveur et client.
        • Synchronisation complète
          . Importer le nœud du serveur et synchroniser la structure et les valeurs de variable des nœuds serveur et client.
          CONSEIL: Vous ne pouvez utiliser la
          Synchronisation complète
          que si le serveur OPC UA est un
          Application FactoryTalk Optix
          .
      • Inclure le nœud source distant
        . Importe les nœuds enfants du nœud serveur.
      • Activer la synchronisation d’événements
        . Affiche les événements générés par le nœud serveur dans le nœud client défini dans
        Nœud de destination local
        .
      • Type d’événement
        . Type d’événement de votre choix parmi les événements générés par le nœud de serveur défini dans
        Nœud source distant
        .
    • ID du paramètre régional de la connexion
      . ID du paramètre régional qu'utilisera la connexion. S'il est vide, l'ID du paramètre régional du projet est utilisé par défaut.
    • Mode de sécurité de message minimal
       :
      • Aucun
        . Les messages peuvent ne pas être signés et chiffrés.
      • Signature
        . Les messages doivent être signés ou signés et chiffrés.
      • Signature et chiffrement
        . Les messages doivent être signés et chiffrés.
    • Politique de sécurité minimale
       :
      • Aucune
        . Le client OPC UA ne requiert aucune politique de sécurité spécifique.
      • Basic256Sha256
        . Le client OPC UA requiert cette politique ou une politique plus sécurisée.
      • Aes128_Sha256_RsaOaep
        . Le client OPC UA requiert cette politique ou une politique plus sécurisée.
      • Aes256_Sha256_RsaPss
        . Le client OPC UA requiert cette politique.
    • Fichier de certificat client
      . Fichier de certificat public
      DER
      du client OPC UA (X509v3).
      CONSEIL: Le fichier de certificat client doit se trouver dans le dossier
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • Fichier de clé privée client
      . Fichier de clé privée
      PEM
      du client OPC UA encodé en ASCII Base64.
      CONSEIL: Le fichier de clé privée client doit se trouver dans le dossier
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
      .
    • URI de l’application
      . URI qui identifie l’instance de l’application de manière globale.
    • Nom de l’application
      . ID lisible de l’instance d’application, pas nécessairement unique.
    • URI du produit
      . URI qui identifie le logiciel de manière globale.
    • Type d’identité de l’utilisateur
       :
      • Anonyme
        . Aucune information n'est disponible sur l'utilisateur.
      • Utilisateur/Mot de passe
         :
        • Nom d’utilisateur
          . Nom de l’utilisateur.
        • Mot de passe
          . Mot de passe de l’utilisateur.
      • Certificat
         :
        • Fichier de certificat utilisateur
          . Fichier de certificat public
          DER
          de l’utilisateur (X509v3).
          CONSEIL: Le fichier de certificat public de l’utilisateur doit se trouver dans le dossier
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          .
        • Fichier de clé privée utilisateur
          . Fichier de clé privée
          PEM
          de l’utilisateur encodé en ASCII Base64.
          CONSEIL: Le fichier de clé privée de l’utilisateur doit se trouver dans le dossier
          FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs/
          .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal