Ajouter un enregistreur d'événements

Configurez un enregistreur d'événements pour afficher les valeurs stockées dans une table.
Conditions préalables
Créez une base de données pour l’enregistreur d’événements. Consultez la rubrique Créer une base de données intégrée ou Créer une base de données ODBC.
  1. Pour ajouter un enregistreur d’événements
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Enregistreurs
    et sélectionnez
    Nouveau
    Enregistreur d'événements
    .
  3. Pour stocker les traductions des chaînes localisées dans les données de type 1, dans
    Paramètres régionaux
    , entrez les ID de paramètres régionaux.
    Par exemple, saisissez
    en-US
    .
  4. Pour ajouter une configuration d’événement et enregistrer les événements d’intérêt :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Configurations d’événements
      , sélectionnez
      Add
      .
    2. Sous
      ConfigurationD’événement
      #
      , définissez la
      Source d’événement
      .
      Source
      Valeur
      Source d'événement
      Valeur
      Écouter le sous-arbre
      Tout objet de projet :
      (Aucune valeur)
      Vrai
      Un nœud/objet et tous ses objets enfants :
      Lien dynamique (nœud ou objet parent)
      Vrai
      Objet de projet spécifique :
      Lien dynamique (objet spécifique)
      Faux
    3. Dans
      Type d'événement
      , sélectionnez le type d'événement d'intérêt.
      CONSEIL: Envisagez de créer un enregistreur d’événements dédié aux types d’événements d’audit.
    4. Dans le volet central, sélectionnez les variables à enregistrer et sélectionnez
      Appliquer
      .
      IMPORTANT:
      Lorsque vous sélectionnez une variable à enregistrer, un lien dynamique est automatiquement défini sous
      Champs d’événements à enregistrer
      . Le lien dynamique pointe vers l’argument d’événement correspondant sélectionné automatiquement. Si l'argument d'événement ne représente pas les données d'intérêt, sélectionnez un autre attribut dans la boîte de dialogue
      Lien dynamique
      .
      Vous pouvez combiner plusieurs arguments d'événement à l'aide de liens dynamiques ou de convertisseurs (un formateur de chaîne, par exemple).
    5. Pour enregistrer uniquement les événements générés par les interactions de l'utilisateur avec l'application, définissez
      Sessions non interactives exclues
      sur
      Vrai
      .
  5. Dans
    Base de données
    , sélectionnez la base de données dans laquelle vous souhaitez stocker les propriétés sélectionnées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal