Créer une base de données ODBC

Créez un objet de base de données qui récupère les données d’un serveur SQL Server ou d’un serveur MySQL.
Conditions préalables
Pour vous connecter à une base de données ODBC à partir de dispositifs
Windows®
 :
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit sur
    Stockages de données
    et sélectionnez
    Base de données ODBC
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , dans
    Type de SGBD
    , sélectionnez le type de serveur de base de données.
  3. Dans
    Propriétés
    , complétez les éléments suivants :
    • Type de SGBD
      SQL Server
      ou
      MySQL
      .
    • (facultatif)
      DSN
      (Nom de la source de données). Applicable uniquement aux dispositifs
      Windows
      .
      IMPORTANT:
      S’il est spécifié, le DSN fournit automatiquement les propriétés de connexion ODBC.
      Vous ne pouvez pas écraser les propriétés DSN en complétant manuellement les champs
      Serveur
      ,
      Port TCP
      ,
      Base de données
      ,
      Nom d’utilisateur
      et
      Mot de passe
      .
    • Serveur
      . Adresse IP ou nom d’hôte du serveur de base de données.
    • Port TCP
      . Port TCP du serveur de base de données.
      NOTE: La valeur par défaut de 0 est définie sur 1433 pour les serveurs SQL et 3306 pour les serveurs MySQL.
    • Base de données
      . Nom de la base de données dans le serveur de base de données.
      CONSEIL: Le nom de la base de données est facultatif si celui-ci est spécifié dans le connecteur ODBC.
    • Nom d’utilisateur
      . Nom de l’utilisateur qui peut accéder à la base de données.
    • Mot de passe
      . Mot de passe de l’utilisateur qui peut accéder à la base de données.
(facultatif) Configurez la structure de la base de données. Consultez la rubrique Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal