Configurer Push Agent
Ajoutez le NetLogic Push Agent depuis
et configurez les paramètres de Push Agent.
Bibliothèques de modèles
Conditions préalables
- CONSEIL: Vous pouvez vérifier les versions des bibliothèques requises dans la description de Push Agent dansBibliothèques de modèles.
- Pour configurer un Push Agent
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, recherchezPush Agent.
- SousComposants, faites glisserPush Agentvers le NetLogic dansVue de projet.
- SélectionnezFermer.
- DansVue de projet, sélectionnezPush Agent.
- DansPropriétés, modifiez les propriétés de Push Agent.Pour plus d’informations, consultez Propriétés de Push Agent.
- DansVue de projet, double-cliquez surPush Agent.Un éditeur externe s’ouvre dans un onglet distinct.
- Générez le projet.
- Générez des certificats d’AC et client. Consultez la rubrique Créer un certificat.IMPORTANT: Utilisez la bibliothèque OpenSSL et l’algorithme de chiffrement les plus récents pris en charge dans .NET pour générer les certificats PFX. Si vous utilisez l’algorithme RC2 pour générer le certificat PFX, l’authentification basée sur certificat pour Azure IoT Hub échoue sur le terminal.
- Implémentez le NetLogic PushAgent dans l’interface d’application. Consultez la rubrique Interface de Push Agent.
push agent
Fournir une réponse