Packages NuGet
Certains widgets et scripts de bibliothèque nécessitent l’installation de packages NuGet spécifiques.
Pour plus d'informations sur NuGet, consultez Qu'est-ce que NuGet et quel est son fonctionnement ? | Microsoft Docs.
IMPORTANT:
FactoryTalk Optix Studio
prend uniquement en charge les bibliothèques .NET avec le framework de destination .NET Standard 6.0.Installez les packages NuGet dans l’éditeur de code de votre choix. Consultez les rubriques Installer des packages NuGet dans Visual Studio et Installer des packages NuGet dans Visual Studio Code.
Fournir une réponse