Confirmer et acquitter les alarmes
Acquittez et confirmez les alarmes actives lors de l'exécution. L’acquittement d'une alarme indique que l’utilisateur a pris connaissance de l’alarme. La confirmation d’une alarme indique que la cause de l’alarme est résolue.
- Lors de l’exécution, dans laGrille d’alarmes, effectuez l’une des actions suivantes :
- Sélectionnez une alarme. Toute interaction s’applique uniquement à l’alarme sélectionnée dans la grille.
- Ne sélectionnez pas d’alarme. Toute interaction s’applique à toutes les alarmes dans la grille.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- AcquitterouAcquitter toutes. Acquittez l’alarme sélectionnée ou toutes les alarmes pour confirmer que vous en avez connaissance.
- ConfirmerouConfirmer toutes. Confirmez que l’origine de l’alarme sélectionnée ou de toutes les alarmes a été résolue.

acquitter
confirmer
Fournir une réponse