Alarmes
Une alarme est un événement qui indique l'état d'un processus ou d'une machine lors de l'exécution. Les alarmes indiquent qu'un élément nécessite une attention ou une intervention (une variable atteignant une valeur critique, par exemple). Par exemple, la modification de la valeur de consigne normale d'une variable de température peut activer l'alarme.
Les états d'alarme sont les suivants :
- Active. Alarme actuellement active.
- Acquittée. Alarme adressée.
- Confirmée. Alarme résolue.
- Désactivée. Alarme inactive.
Créez des alarmes à l'aide de types d'alarmes, de widgets et d'objets.
CONSEIL:
Lorsqu’un automate dispose d’un serveur non-OPC UA, pour surveiller le système, vous devez importer les variables de l’automate et faire référence à ces variables dans les objets d’alarme. Si l’application expose un serveur OPC UA,
FactoryTalk Optix Studio
peut communiquer automatiquement avec les serveurs OPC UA via l’objet Applications
. L'application lit automatiquement les événements d'alarmes exposés par le serveur OPC UA pour afficher l'état des événements et les informations sur les alarmes.désactivé
Fournir une réponse