Paramètres de l’affichage Action sur défaut
Paramètre | Description |
|---|---|
Sortie KYZ, R1, R2, R3 / État de la sortie pendant un défaut de communication | Indique l’action que le moniteur d’alimentation entreprend sur la sortie respective si une connexion de données active présente un défaut. Les valeurs disponibles sont :
Astuce : Figer = maintenir l’état de la sortie lorsque les communications reprennent jusqu’à ce que l’un des événements suivants se produise :
|
Lorsqu’une défaillance interne du moniteur d’alimentation se produit : | Indique au moniteur d’alimentation comment réagir à une défaillance interne. Sélectionner parmi :
|
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse