Vue Action sur défaut

Utilisez cette vue pour sélectionner les actions que le moniteur d’alimentation doit entreprendre en cas de défaut dans la connexion de données ou de défaillance interne de l’unité. Après avoir effectué les sélections, sélectionnez
Appliquer
pour définir ce paramètre dans le moniteur d’alimentation. Si vous êtes hors ligne, la modification prendra effet lors de la prochaine mise en ligne.
CONSEIL: Lorsqu’une connexion de données est active, la configuration du moniteur d’alimentation ne peut être modifiée qu’à l’aide des vues de configuration du profil du dispositif.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal