Paramètres d’affichage des entrées

Paramètre
Description
Facteur d’échelle des entrées d’état
Affiche le facteur par lequel les entrées d’état 1 à 4 doivent être incrémentées pour chaque transition de désactivé à activé de l’entrée respective. Entrez la valeur souhaitée pour modifier un facteur d’échelle. Sélectionnez
Appliquer
pour définir dans le moniteur d’alimentation.
Les valeurs possibles sont comprises entre 1 (par défaut) et 1 000 000.
Si vous êtes hors ligne, la modification prendra effet lors de la prochaine mise en ligne.
Entrée d’état logique
Affiche la configuration des entrées d’état logique pour la sortie statique KYZ et les sorties relais R1, R2 et R3. Les valeurs suivantes définissent la configuration des entrées d’état logique pour chaque sortie.
IMPORTANT : Lorsqu’une connexion de données est active, l’automate Logix hôte détient les sorties et le programme utilisateur détermine leur état. Les balises KYZLogicState, R1LogicState, R2LogicState et R3LogicState dans la balise <PowerMonitorName>.:I:0 affichent l’état logique de sortie en fonction de la configuration. Le moniteur d’alimentation contrôle ses sorties lorsqu’il n’y a pas de connexion de données active, ou lorsqu’une connexion de données active présente un défaut et que le mode de réponse aux défauts (voir ci-dessous) est défini sur « Contrôle local ».
Mode
Détermine la fonction qui commande la sortie respective.
Les valeurs disponibles sont :
  • 0 = Contrôle du point de consigne (par défaut)
  • 1 = Watt-heures consommés (Wh Fwd)
  • 2 = Watt-heures générés (Wh Rev)
  • 3 = VAR-heures consommés (VARh Fwd)
  • 4 = VAR-heures générés (VARh Rev)
  • 5 = Volt-ampères-heures
  • 6 = Ampères-heures
Facteur d’échelle d’impulsion
Détermine la quantité d’unités d’énergie qui provoque chaque transition de la sortie respective lorsque le
Mode
sélectionné est une unité d’énergie (différente de 0 = Contrôle du point de consigne).
Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 100 000. La valeur par défaut est 1 000. Ce paramètre est désactivé lorsque le
Mode
est défini sur
Contrôle du point de consigne
.
Durée d’impulsion (ms)
Détermine pour la sortie respective si elle bascule entre désactivée et activée, ou combien de temps en millisecondes elle reste activée après chaque transition lorsque le
Mode
sélectionné est une unité d’énergie (différente de 0 = Contrôle du point de consigne).
Les valeurs valides sont 0 ms (fonctionnement basculé) ou de 50 à 1 000 ms (fonctionnement par impulsion). La valeur par défaut est 250 ms.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal