Affichage des entrées

Utilisez cet affichage pour configurer les paramètres liés au fonctionnement des entrées d’état du dispositif de surveillance de l’alimentation, de la sortie KYZ et des sorties relais.
CONSEIL: Lorsqu’une connexion de données est active, la configuration du dispositif de surveillance de l’alimentation ne peut être modifiée qu’à l’aide des affichages de configuration du profil du dispositif.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal