Paramètres d’affichage de la date et de l’heure

Paramètre
Description
Heure locale actuelle du dispositif
Affiche l’heure locale dans le moniteur d’alimentation.
Définir...
Ouvre une boîte de dialogue pour configurer les paramètres liés aux fonctions de date et d’heure.
Définir sur les paramètres de date et d’heure du poste de travail
Copie la date et l’heure actuelles de votre PC dans les champs Date et heure.
Ce paramètre est désactivé hors ligne.
Définir manuellement la date et l’heure
Définit la date et l’heure dans le moniteur d’alimentation sur les valeurs des champs Date et heure.
Ce paramètre est désactivé hors ligne.
Date
Affiche la date dans le moniteur d’alimentation. Modifiez la date affichée pour la changer dans le moniteur d’alimentation si vous le souhaitez, ou sélectionnez l’icône pour activer une boîte de dialogue contextuelle de calendrier.
Ce paramètre est désactivé hors ligne.
Heure
Affiche l’heure dans le moniteur d’alimentation. Modifiez l’heure affichée pour la changer dans le moniteur d’alimentation si vous le souhaitez.
Ce paramètre est désactivé lorsque hors ligne.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal