Vue Date et heure
Utilisez cette vue pour configurer les paramètres liés aux fonctions de date et d’heure du moniteur d’alimentation.
CONSEIL:
Lorsqu’une connexion de données est active, la configuration du moniteur d’alimentation ne peut être modifiée qu’à l’aide des vues de configuration du profil du dispositif.
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse