Paramètres de la boîte de dialogue Réinitialiser la propriété
La boîte de dialogue
Réinitialiser la propriété
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Mot de passe | Le champ de mot de passe présente les caractéristiques suivantes :
Les valeurs valides incluent les éléments suivants :
|
Réinitialiser la propriété | Réinitialise le dispositif à ses valeurs d’usine par défaut. Le dispositif devient ensuite la propriété du prochain utilisateur qui le configure avec succès. Réinitialiser la propriété ferme toutes les connexions vers ou via le dispositif, ce qui peut entraîner une perte de contrôle. |
Fournir une réponse