Boîte de dialogue Réinitialiser la propriété
Utilisez la boîte de dialogue
Réinitialiser la propriété
pour réinitialiser la propriété du dispositif.Réinitialiser la propriété sur un dispositif qui est actuellement utilisé pour le contrôle interrompt toutes les connexions au dispositif et peut éventuellement interrompre le contrôle. Si plusieurs automates tentent de partager ce dispositif et que sa propriété est réinitialisée, le premier automate qui configure correctement le dispositif devient son propriétaire. Pour vous assurer que le bon automate dispose de la propriété, vous devez bloquer la connexion sur tous les automates avant de confirmer cette opération.
Fournir une réponse